Glossaire L
L
L - Symbole de l'inductance.
Bande L - La bande de fréquence comprise entre 390 et 1 550 megahertz.
Attache et harnachement - Une méthode pour regrouper les fils en les sécurisant en faisceaux aux formes définies.
Vernis - Une résine ou composé liquide appliqué sur une tresse textile pour l'empêcher de s'effilocher, pour l'absorption de l'humidité, etc.
Rétention - La rétention d'image d'un objet après que celui-ci ait été scanné. Ceci provoque parfois un effet de rémanence.
Lambda - Longueurs d'onde individuelles résultant de DWDM.
Ruban laminé - Un ruban comportant deux couches ou plus de matériaux différents, collées entre elles.
LAN (local area network) - Un système de transmission de données à gros volume, géré et opéré par les utilisateurs, connectant un certain nombre d'appareils communiquant entre entre eux au sein d'un bâtiment unique ou d'un campus de bâtiments.
Laser (light amplification by stimulated emission of radiation, amplification de la lumière par l'émission stimulée de rayonnement) - Un appareil qui produit une lumière cohérente avec un spectre étroit de longueurs d'onde.
Diode laser - Une diode à semi-conducteur qui émet une lumière cohérente.
Laser-optimized multimode fiber (LOMMF, fibre multimode optimisée laser) - Fibre multimode optimisée laser 50 microns. Utilise une bande passante améliorée capable de prendre en charge un Ethernet 10 Gigabit à 850 nm à l'aide de la technologie VCSEL. Ceci est également un lancement en mode restreint, évitant ainsi l'étalage de pulsation à cause de DMD. Également dénommé fibre OM3-grade.
LATA (zone locale d'acheminement) - L'une des 161 sous-divisions géographiques des États-Unis utilisées pour identifier le service de téléphone local (par opposition au service longue distance).
Angle d'amorce - L'angle entre le vecteur de rayonnement et l'axe d'une fibre optique.
Direction de torsion - La torsion du câble tel qu'indiquée par les fils supérieures en regardant le long de l'axe du câble, en s'éloignant de l'observateur. Peut être gauche ou droite.
Toronnage - Concerne les fils et câbles. Cela représente la distance axiale nécessaire pour qu'un conducteur cablé ou un brin de conducteur achève une rotation complète autour de l'axe autour duquel il est câblé.
Torsion - Tours consécutifs d'une bobine au sein d'un plan unique.
Lbf - Livres-force.
ACL (affaiblissement de conversion longitudinale) - Une mesure de l'équilibre dans un câble. Mesuré en appliquant un signal de mode commun au câble et en mesurant le différentiel à l'extrémité proche.
ACL (affaiblissement de conversion longitudinale) - Une mesure de l'équilibre dans un câble. Mesuré en appliquant un signal de mode commun au câble et en mesurant le différentiel à l'extrémité proche.
ACTL (affaiblissement de conversion de transfert longitudinale) - Mesuré en appliquant un signal de mode commun au câble et en mesurant le différentiel à l'extrémité éloignée. (Même chose que l'ACL, mais mesurée à l'extrémité éloignée.)
ACTL (affaiblissement de conversion de transfert longitudinale) - Mesuré en appliquant un signal de mode commun au câble et en mesurant le différentiel à l'extrémité éloignée. (Même chose que l'ACL, mais mesurée à l'extrémité éloignée.)
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) - Un protocole Internet que les logiciels d'courriel utilisent pour rechercher des informations de contact sur un serveur.
Lixiviant et non lixiviant - Dans un fil lixiviant, le plastifiant migre lorsqu'il est exposé à la chaleur. Un fil non-lixiviant retient son plastifiant même dans conditions extrêmes de température, et reste flexible après cuisson.
Durci au plomb - Un câble qui a été durci ou vulcanisé dans moule de plomb métallique.
Broche de raccordement - Un fil, avec ou sans connecteurs, qui connecte deux points d'un circuit.
Conducteur de traversée - Le conducteur qui fournit la chemin pour l'énergie RF entre l'antenne et la radio et le récepteur de télévision.
Courant de fuite - Une circulation de courant indésirable à travers ou sur la surface d'un matériau isolant.
Distance de fuite - La plus courte distance le long d'une surface isolante entre conducteurs.
Leap - Protocole de sécurité sans fil propriétaire de Cisco.
Ligne louée - Une ligne conçue pour les communications de données louée par une entreprise de téléphonie. Les lignes louées sont conçues en fonction d'un éventail de spécifications dans le but de limiter les détériorations. Voir également Accès commuté.
DEL (diode électroluminescente) - Appareil semi-conducteur, bien plus fiable qu'une lampe à incandescence, utilisé pour les indicateurs d'état d'équipements électroniques.
Longueur de pas - La longueur axiale d'une hélice de fil ou membre.
Contrôle de niveau - Principal contrôle d'iris. Utilisé pour configurer le circuit auto-iris au niveau vidéo souhaité par l'utilisateur. Après configuration, le circuit ajuste l'iris afin de conserver ce niveau de vidéo en modifiant les conditions d'éclairage. Tourner le contrôle vers la position haute ouvre l'iris, tandis que le tourner vers la posistion basse le ferme.
Niveau - Une mesure de la différence entre une quantité ou valeur et une référence établie.
BF (basse fréquence) - Une bande de fréquence comprise entre 30 et 300 kHz dans le spectre radio, tel que désignée par la Federal Communications Commission (Commission fédérale des communications).
Test de cycle de vie - Un test pour déterminer le temps écoulé avant une panne dans un environnement contrôlé, souvent accéléré.
Source lumineuse - Un objet capable d'émettre de la lumière. En matière de fibre optique, la source lumineuse est généralement une LED ou un laser.
Onde lumineuse - Le terme utilisé pour décrire le signal fournissant la communication par fibre optique.
Câble de paratonnerre - Un câble monoconducteur spécialement torsadé qui connecte les paratonnerres (protégeant les bâtiments) à la terre, par le biais de tiges de mise à la terre, par exemple.
Erreurs maximales tolérées - La déviation maximale (en degrés ou pourcentage) de la température indiquée d'un thermocouple par rapport à la température effective.
Mollesse - La capacité d'un câble à rester plat ou à s'adapter à une surface, comme pour les câbles portables ou de microphones.
Équilibre de ligne - Le degré de similitude en matière de caractéristiques électriques entre les conducteurs d'un câble, en comparant ces conducteures entre eux, à d'autres conducteurs et à la terre.
Commande de ligne - Un convertisseur de signal qui traite le signal numérique transmis par une interface RS-232 afin de garantir une transmission fiable au-delà de la limite de 50 pieds RS-232 (et souvent jusqu'à plusieurs kilomètres). C'est un appareil de transmission de bande de base.
Chute de tension dans les lignes - Une perte de tension survenant entre deux points quelconque d'une ligne de transmission d'alimentation. Cette perte est provoquée par la résistance, ou la fuite de la ligne.
Égaliseur de ligne - Une réactance (inductance et/ou capacité) connectée en série avec une ligne de transmission afin de modifier les caractéristiques fréquence-réponse de la ligne.
Défaut de ligne - Un défaut tel qu'un circuit ouvert, un court circuit ou de terre dans une ligne ou un circuit électrique.
Perturbation de ligne - Une surcharge, baisse ou transitoire électrique qui provoque des signaux parasites dans un circuit.
Niveau de ligne - Niveau d'un signal à un certain endroit sur une ligne de transmission. Généralement exprimé en décibels.
Verrouillage de secteur - Action de faire concorder les impulsions de synchronisation de trame, d'une caméra à courant alternatif, avec la fréquence de l'entrée en tension (tension de la ligne).
Affaiblissement en ligne - Total des différentes pertes d'énergie survenant sur une ligne de transmission.
Bruit de ligne - Variation de tension à haute fréquence soutenue en raison de l'électricité statique ou d'interférences de radiofréquences provenant de différentes sources.
Modification du sens de la transmission - Inversion de la transmission sur un circuit semi-duplex.
Déséquilibre de ligne - Charges inégales sur les lignes de phase d'une ligne d'alimentation polyphasée.
Tension de secteur - Valeur du potentiel existant sur une ligne d'alimentation ou une ligne électrique.
Linéarité - Propriété d'un support de transmission ou d'un équipement qui permet d'acheminer des signaux sans entraîner de distorsion.
Ligne de tension - Valeur du potentiel existant sur une ligne d'alimentation ou une ligne électrique.
Lien - Circuit de communication ou trajet de transmission reliant deux points.
Fil divisé - Très fin, par ex. cuivre nu de 44 AWG, constitué de brins isolés individuellement à l'émail. Utilisation pour les spires de bobines à faible inductance.
LLC (procédure LLC) - Défini par IEEE 802.2, c'est la moitié supérieure de la deuxième couche du modèle OSI. Il s'interface avec le contrôle d'accès au support et la couche réseau.
Polyéthylène basse densité linéaire - Habituellement utilisé pour le gainage des fils.
Câble de cellule de mesure - Petits câbles blindés multiconducteurs destinés au raccordement de cellules de charge avec des instruments de jauge de contrainte électroniques. Sert également pour les applications de pesée et de mesure de force.
Circuit de charge - Appareil qui consomme ou convertit l'énergie transmise par un autre périphérique.
Ligne chargée - Ligne de transmission qui possède des éléments groupés (inductance ou capacitance) espacés uniformément. Le chargement est utilisé pour fournir un ensemble donné de caractéristiques à une ligne de transmission.
Chargement - Voir LIGNE CHARGÉE.
Lobe - Dans la boucle de communication à usage multiple, l'une des deux sections entraînées séparément. Dans le réseau local, la section du câble qui joint un périphérique à un concentrateur de câblage (unité d'accès).
Réseau local (réseau LAN) - Réseau qui se trouve dans une zone géographique localisée (p. ex., un bureau, un bâtiment, un complexe ou un campus) et dont la technologie de communication se caractérise par une large bande passante, un moyen peu coûteux auquel de nombreux nœuds peuvent être connectés.
Central local, central téléphonique de rattachement - Le central téléphonique ou le bureau central où les lignes de l'abonné aboutissent.
Ligne d'accès, ligne d'abonné - Un canal reliant l'équipement de l'abonné à l'équipement de raccordement de ligne dans le bureau central; habituellement un circuit métallique (fil 2 ou 4).
Loc-trac - Marque déposée d'Alpha de rail de fermeture pour membrane tubulaire à glissière qui ne requiert aucun produit de scellement pour rester fermé, même en cas de flexion extrême.
Câble de débardage - En général, un câble d'instrumentation autonome en FEP ou en Tefzel. En général, dans des forages de mines souterraines ou de puits.
Fibre optique multimodale optimisée au laser - La fibre multimodale optimisée au laser 50 microns, parfois appelée fibre de nouvelle génération, possède une bande passante améliorée, capable de prendre en charge 10 Gigabit Ethernet à 850 nm à l'aide de la technologie VCSEL. Il s'agit aussi d'un lancement en mode restreint qui évite l'étalage de pulsation à cause d'un délai en mode différentiel. Aussi appelé OM 3
Haveuse pour grands fronts - Engin minier utilisé pour couper en profondeur le charbon.
Réseau long parcours - Un réseau utilisé le plus souvent pour transférer des données sur des distances allant de plusieurs milliers de pieds à plusieurs milliers de miles. Ces réseaux peuvent utiliser le réseau téléphonique international pour transmettre des messages sur la majorité ou une partie de ces distances.
Écran longitudinal - Un ruban de blindage, plat ou ondulé, appliqué de façon longitudinale à l'axe du câble.
Retrait longitudinal - Un terme qui s'applique généralement à des produits rétractables représentant la longueur axiale perdue par la chaleur pour obtenir le diamètre récupéré.
Gaine longitudinale - Ruban appliqué longitudinalement à l'axe du noyau recouvert.
Résistance de boucle - La résistance totale de deux conducteurs mesurée en boucle, à partir d'une extrémité. Terme couramment utilisé dans l'industrie des thermocouples.
Contrôle par écho - Un test de ligne longue dans le cadre duquel une bonne ligne est connectée à une ligne défectueuse pour former une boucle et y faire des mesures pour trouver la défaillance.
Boucle - Un parcours de signal unidirectionnel en circuit fermé reliant les périphériques d'entrée-sortie au système.
Essai en boucle - Type de test de diagnostic dans lequel le signal transmis est renvoyé vers le dispositif d'envoi, après avoir traversé tout ou partie de l'a-d d'un lien ou réseau de communication; cela permet à un technicien (ou à un circuit de diagnostic intégré) de comparer le signal renvoyé avec le signal transmis. Cette comparaison fournit la base pour évaluer l'état de fonctionnement de l'équipement et les voies de transmission que le signal a parcouru.
Bouclage - Terme indiquant qu'un dispositif à haute impédance a été relié de façon permanente en parallèle à une source vidéo.
Perte - 1. La part d'énergie appliquée à un système qui se disperse et n'effectue aucune fonction utile. 2. Réduction de la puissance du signal, exprimée en décibels; aussi atténuation; contraire de GAIN.
Coefficient de pertes - Le facteur de puissance multiplié par la constante diélectrique.
Isolant à faible adhésion - Isolant qui présente une faible résistance d'adhésion aux conducteurs.
Basse fréquence - Une bande de fréquence comprise entre 30 et 300 kHz dans le spectre radio, tel que désignée par la Federal Communications Commission (Commission fédérale des communications).
Basse tension - Basse tension, prévalant dans les câbles d'allumage.
Basse tension - 1. Dans le Code national de l'électricité, force électromotrice exprimée en 24 volts nominaux, nominale ou moins, fournie à partir d'un transformateur, d'un convertisseur ou d'une batterie. 2. Dans la valeur des voltages, tension nominale de réseau de 1, 000 ou moins.
Diélectrique à faibles pertes - Matériau isolant présentant une perte diélectrique relativement faible, comme le polyéthylène ou le téflon. Les diélectriques possédant une valeur tan d inférieure à 0,01 (approximativement) sont considérés comme des matériaux à faible perte.
Câble à faible bruit - Un câble spécialement conçu pour éliminer les perturbations électriques parasites provoquées par les changements de capacité ou les bruits propres engendrés par des mouvements physiques ou une circuiterie adjacente.
Filtre passe-bas - Filtre LPF. Un filtre qui atténue considérablement les signaux dépassant une fréquence spécifiée, mais qui transmet avec une atténuation minimale tous les signaux de fréquence inférieure.
FAIBLE ÉMISSION DE FUMÉE - Une cote facultative des types de câbles certifiés UL qui satisfont également aux exigences de dégagement de fumée des normes UL. Un câble qui respecte ces exigences peut porter la cote « LS ».
LSZH - Abréviation pour faible dégagement de fumée et sans gaz halogène. S'écrit aussi parfois LS0H (0=zero).
Lumen - Unité de mesure de la puissance lumineuse de sortie.
Lux - Unité de mesure de l'intensité de la lumière (1 pied-bougie = 10 lux).
BT - Basse tension
LWAPP - Protocole de point d'accès poids léger.