Glossaire M
M
Câble modem haute vitesse M-50 50/C - L'assemblage de câbles 50/C a la même fonction que le V.35, mais permet une plus grande capacité de circuit.
mA (milliampère) - Un millième d'ampère.
MAC (contrôle d'accès au support) - La méthode par laquelle les stations du réseau ont accès aux médias du réseau et transmettent des informations en tant que deuxième couche du modèle OSI.
Fil de bobinage - Fil isolé utilisé dans les enroulements de moteurs, transformateurs et autres dispositifs électromagnétiques.
Champ magnétique - Le champ créé lorsque le courant circule à travers un conducteur; particulièrement un conducteur spiralé.
Répartiteur principal - Un raccordement croisé pour les câbles de base du premier niveau, les câbles d'entrée et les câbles d'équipement.
Répartiteur Ethernet - Voir ETHERNET STANDARD.
Passage du jeton - La partie de l'anneau composée d'unités d'accès et des câbles qui les relient.
Câble principal - La ou les liaison(s) principale(s) de la tête de réseau ou du concentrateur vers les branches en aval.
Réseau de zone urbaine (MAN) - Un réseau de données reliant les terminaux, les mémoires et d'autres ressources sur de nombreux sites dans un secteur de la ville. Chaque site peut avoir son propre réseau local (LAN). Les liaisons entre les sites sont habituellement effectuées sur les circuits numériques loués à partir de la compagnie de téléphone locale en utilisant un débit correspondant aux exigences de trafic.
Modulation de phase - Un moyen de coder un seul bit de données avec deux impulsions de signalisation dans le même intervalle de temps (0, 11, 1, 00), de sorte qu'il y ait un signal pour chaque bit de données, qu'il s'agisse d'un 1 ou d'un 0. Cela simplifie la synchronisation requise pour analyser le flux binaire à la réception.
Objectif à diaphragme manuel - Un objectif à réglage manuel pour maintenir l'ouverture du diaphragme (nombre d'ouverture) en position fixe. Généralement utilisé pour les applications d'éclairage fixe.
MAP (Manufacturing Automation Protocol) - Le profil OSI lancé par General Motors Corporation pour assurer l'interconnectivité entre les hôtes de l'installation, les gestionnaires de zone et les contrôleurs de cellules sur un réseau en bus à passage de jeton haut débit.
Plateforme d'accès multiservice - Tout comme un DSLAM, elle offre un service par fil de cuivre à l'aide de la technologie DSL, mais les MAP intègrent des fonctionnalités supplémentaires en prenant également en charge les fibres domestiques et d'autres types sur les interfaces à l'extérieur de la même plate-forme. Elle possède également des fonctionnalités Qos.
MAP/TOP (Manufacturing Automation Protocol/Technical Office Protocol) - La plateforme d'accès multiservice (MAP) développée à l'origine par General Motors, définit les protocoles OSI et les utilitaires d'applications à utiliser dans l'environnement de fabrication. TOP, développé initialement par Boeing, remplit la même fonction pour le bureau.
Marque - 1. Dans les communications télégraphiques à courant unique, représente la condition fermée et à flux de courant. 2. Dans les transmissions de données, représente un nombre 1; l'état stationnaire, sans circulation pour la transmission asynchrone. 3. L'état de repos.
Ruban marqueur - Un ruban posé parallèlement aux conducteurs sous la gaine d'un câble, imprimé avec le nom du fabricant et sous quelle spécification le câble est fabriqué.
Fil de marquage - Un fil coloré posé parallèlement et adjacent au brin d'un conducteur isolé qui identifie le fabricant et parfois sous quelle spécification le fil est fabriqué.
Mastic - Un revêtement fusible utilisé à l'intérieur de certains produits rétractables qui, lorsque chauffé, s'écoule pour créer un joint étanche à l'eau.
MAT - Lignes réseaux de zone urbaine.
Commutateur de matrices - Un commutateur qui peut acheminer l'une de ses entrées (caméra) à l'une de ses sorties (moniteur), ils incluent souvent le contrôle de la télémétrie.
STAC (système de télévision à antenne collective) - Un système de câble petit et moins coûteux se limite habituellement à un ou deux bâtiments tels que des hôpitaux, des appartements, des bibliothèques, des hôtels, des immeubles de bureaux, etc.
Unité d'accès multistation (MAU) - Circuit utilisé dans les réseaux locaux pour permettre aux équipements terminaux de traitement de données d'accéder au support de transmission.
Diamètre maximal de câble - Le plus grand diamètre de câble qu'une extrémité de câble haute tension peut supporter.
Tension maximale prévue - La tension maximale dans laquelle une extrémité de câble haute tension peut fonctionner en continu dans des conditions normales.
Mbps (mégabit par seconde) - Une unité de vitesse de transmission de données.
Répartiteur principal - Câble d'interconnexion principal.
Répartiteur d'entrée - Répartiteur principal.
PE-MD (polyéthylène de densité moyenne) - Habituellement utilisé pour le gainage des fils.
Unité résidentielle multiple - Bâtiments et condominiums.
Mise au point automatique - L'alignement mécanique du dispositif d'imagerie avec le point focal de l'objectif; il est très important pour les objectifs avec zoom de s'assurer que l'image reste au point tout au long de la plage de zoom.
Absorption de l'eau - Une vérification de la quantité d'eau absorbée par le matériau à l'eau tiède pendant sept jours (surface en mg/m²).
Fréquence moyenne - La bande de fréquence comprise entre 300 et 3 000 kilohertz.
Moyenne tension - Une catégorie de tension nominale du système d'alimentation entre 2,4 et 46 kV.
Fil demi-dur - Appliqué sur un fil de cuivre, il offre une résistance à la traction inférieure au minimum pour le fil de haute résistance, mais supérieure au maximum pour le fil de fer doux.
Méga - Préfixe signifiant million.
Mégahertz (MHz) - Un million de cycles par seconde.
Mégohmmètre - Un ohmmètre particulier servant à mesurer une résistance très élevée. Principalement utilisé pour vérifier la résistance d'isolation des câbles, il peut être également utile pour les essais d'étanchéité.
Melinex - Marque déposée ICI pour le polyester. Voir MYLAR.
Indice rhéologique - La vitesse d'extrusion d'un matériau à travers un orifice précis selon des conditions définies.
Membre - Un groupe de fils torsadés ensemble qui est lui-même torsadé dans un conducteur à éléments multiples.
Câble portant - Un élément de support métallique solide ou torsadé qui peut également servir de conducteur.
µF - Microfarad (un millionième d'un farad). Abréviation obsolète.
MTF - Abréviation de 1 000 pieds. M représente mille en chiffres romains.
Ruban mica - Câble isolé en verre renforcé de mica doté d'une gaine de fils de verre tissés imprégnés d'une finition résistant à la flamme, à la chaleur et à l'humidité. Fil de l'appareil de 450 °C, 600 V.
Siemens - L'unité de conductivité. L'inverse d'un ohm.
MHz (mégahertz) - Un million de cycles par seconde.
MI - Un type de câble UL. Un ou plusieurs conducteurs isolés avec des minéraux réfractaires hautement comprimés et enfermés dans une gaine de tube métallique étanche aux liquides et aux gaz.
MIB (base de données MIB) - Un ensemble de descriptions de fonctionnalités conviviales, utilisées avec les périphériques SNMP. Les MIB sont spécifiques à chaque fabricant et attribuées par l'IANA (Internet Assigned Numbers Authority).
MIC - 1. Connecteur d'interface multimédia. Un connecteur de fibre FDDI ou un connecteur de type IBM 1. 2. Câble intérieur multifonction. Un terme propre à Corning.
Mica - Un silicate transparent qui se sépare en couches et ayant une forte résistance à l'isolation, une haute rigidité diélectrique et une forte résistance à la chaleur.
MICE (mechanical, ingress, climatic and electromagnetic - mécanique, entrée, climatique et électromagnétique)) - Un système de notation TIA pour la surviabilité des composants de câblage soumis à divers degrés de défis environnementaux.
Micro - Préfixe signifiant un millionième.
Perte par microcourbures - Une perte de signal causée par de petites irrégularités géométriques le long de l'interface centrale de gainage des fibres optiques.
Microfarad - Un millionième d'un farad (μf, μfd, mf et mfd sont des abréviations communes).
Picofarad - Un millionième d'un microfarad (μμf, μμfd, mmf, mmfd sont des abréviations communes). Aussi, un picofarad (pf ou pfd).
Micromètre (µm) - Un millionième de mètre.
Câble pour microphone - Un câble très flexible, habituellement blindé, utilisé pour les signaux audio.
Effet microphonique - Bruit causé par un mouvement mécanique d'un composant système. Dans un câble de microphone à un seul conducteur, par exemple, les effets de microphonie peuvent être causés par le frottement de l'écran contre le diélectrique lorsque le câble est plié.
Microprocesseur - Un ordinateur sur puce.
Micro-onde - Une onde électrique courte (habituellement inférieure à 30 cm de longueur d'onde).
Tête-bêche - Un système de câble à large bande dans lequel la bande passante du câble est divisée entre les transmissions et les fréquences reçues. La bande passante utilisée pour envoyer vers la tête de réseau (sens inverse) est d'environ de 5 MHz à 100 MHz et la bande passante utilisée pour envoyer loin de la tête (vers l'avant) est d'environ de 160 MHz à 300 MHz.
Mil - Une unité de longueur égale à un millième de pouce.
MIL-DTL-16878 - Une spécification militaire pour divers fils destinés au câblage interne d'équipements électriques et électroniques. Anciennement MIL-C-16878.
MIL-DTL-17 - Une spécification militaire pour de nombreux câbles coaxiaux. Anciennement MIL-C-17.
Milli - Préfixe signifiant un millième.
MIL-SPEC - Spécification militaire.
MIL-W-22759 - Une spécification militaire pour le cuivre isolé fluorocarboné et le fil en alliage de cuivre. Remplacée par SAE AS22759.
Diamètre minimal de câble - Le plus petit diamètre de câble qu'une extrémité de câble haute tension peut supporter.
Distance hyperfocale - La distance la plus proche qu'un objectif donné pourra focaliser sur un objet. Cela est mesuré à partir du sommet (avant) de l'objectif vers l'objet. Les objectifs à grand angle ont généralement une distance hyperfocale plus petite que les objectifs à longue distance focale.
MIP (million d'instructions par seconde) - Une mesure du puissance de traitement.
Prise modulaire - Un connecteur utilisé pour raccorder des câbles vocaux à une plaque murale.
SMDM (système multivoie de distribution multipoint) - Haut débit sans fil/sans fil fixe.
Prise modulaire modifiée - Un connecteur utilisé pour raccorder des câbles de données à une plaque murale.
Faux modem, simulateur de modem - Un périphérique utilisé pour connecter un terminal local et un port d'ordinateur au lieu des deux modems auxquels ils seraient connectés; permet des connexions de données ETTD à ETTD et de signaux de contrôle qui ne seraient pas réalisées facilement par des câbles ou des connecteurs standard. Les câbles modifiés (câbles croisés) ou les connecteurs (adaptateurs) peuvent également effectuer cette fonction.
Modem - Contraction de modulation et de démodulation; dispositif de conversion installé par paire à chaque extrémité d'une ligne de communication analogique. Le modem à l'extrémité d'émission module les signaux numériques reçus localement à partir d'un ordinateur ou d'un terminal; le modem à l'extrémité de réception démodule le signal analogique entrant, le convertit en son format original (c'est-à-dire numérique) et le transmet au périphérique de destination.
Fiche modulaire - Une série de dispositifs de connexion adoptés par la FCC comme interface standard pour les équipements téléphoniques et de données sur le réseau public. Le plus commun est le RJ11, utilisé pour connecter un téléphone à ligne simple et RJ45 pour les données.
Modulaire - L'équipement est appelé modulaire lorsqu'il est constitué d'unités enfichables qui peuvent être ajoutés pour rendre le système plus important et améliorer ses capacités ou élargir sa taille. Il existe très peu de systèmes téléphoniques réellement modulaires.
Moduler - Pour changer ou modifier certains paramètres tels que la variation de l'amplitude d'un signal pour la modulation d'amplitude ou la fréquence d'un signal pour la modulation de fréquence. Le circuit qui module le signal s'appelle un modulateur.
Modulation - 1. L'action de modifier l'amplitude, la phase ou la fréquence de l'élément porteur pour permettre la transmission de l'information. 2. Le processus par lequel un élément porteur est modifié pour représenter un signal porteur d'informations. Voir AM, FM et MODULATION DE PHASE.
Module - 1. Au niveau matériel, diminutif pour module de carte. 2. Au niveau logiciel, une unité de programme ou une subdivision qui exécute une ou plusieurs fonctions.
Module d'élasticité - Le rapport de la contrainte (force) à la tension (déformation) dans un matériau qui est élastiquement déformé.
MOF - Fibre optique à revêtement métallique.
Absorption de l'humidité - La quantité d'humidité, en pourcentage, qu'un matériau absorbe dans des conditions définies.
Résistance à l'humidité - La capacité d'un matériau à résister à l'absorption de l'humidité de l'air ou à l'immersion dans l'eau.
Fiche moulée - Un connecteur moulé à chaque extrémité d'un cordon ou d'un câble.
Filament simple - Filament monocaténaire par opposition à un filament tressé ou tordu.
Signal de luminance - Dans la télévision monochrome, un signal pour contrôler les valeurs de luminosité dans l'image. Dans la télévision en couleurs, le signal qui contrôle la luminosité de l'image, que l'image soit affichée en couleurs ou en monochrome.
Monochrome - N'ayant qu'une seule couleur. En télévision, c'est en noir et blanc.
Monomère - L'unité chimique de base utilisée dans la construction d'un polymère.
Fil de sortie pour moteur - Fil qui se connecte au fil magnétique fragile trouvé dans les bobines, les transformateurs et les enroulements de stator ou de terrain.
MPEG - Motion Picture Experts Group.
MPF - Câbles d'alimentation pour utilisation minière. Tension nominale de 5, 8 ou 15 kV.
MPLS (commutation de labels multiprotocole) - Une commutation orientée vers la connexion et non le routage, la technologie, utilisée comme mécanisme pour maintenir la qualité de service sur les réseaux IP.
FTSS - Fiches signalétiques de sécurité de produit.
MSHA - Mine Safety and Health Administration. L'organisme fédéral américain d'application de la loi sur la sécurité des employés dans les mines et les usines. Anciennement connu sous le nom de MESA, Bureau of mines. Les règlements de la MSHA se trouvent dans le CFR (Code des règlements fédéraux) Titre 30, Chaptitre 1.
MTU - Unités hébergées multiples (immeubles de bureaux).
MTW (<i>Machine tool wire</i>, câble de machines-outils) - Fil machine-outil; un câble UL. Thermoplastique isolé, 90 °C à 105 °C, 600 V. UL 1063 est la norme applicable.
Multidiffusion - La possibilité de diffuser des messages sur un noeud ou un groupe de nœuds sélectionné.
Multipoint - Voir CIRCUIT MULTIPOINT.
Multimode - Fibre optique qui permet de propager plus d'un mode de lumière. Une fibre à saut d'indice a un noyau d'indice de réfraction uniforme tandis que dans une fibre à indice gradué, l'indice de réfraction du noyau varie progressivement avec le rayon.
Câble à plusieurs conducteurs - Une combinaison de deux ou plusieurs conducteurs câblés et isolés les uns des autres et de la gaine ou du blindage où ils sont utilisés.
Câble coaxial à plusieurs conducteurs - Un conducteur central isolé avec un ou plusieurs conducteurs tubulaires torsadés posés concentriquement et isolés l'un de l'autre.
Multiplex - L'utilisation d'un canal physique commun afin de créer deux canaux logiques ou plus, soit en divisant la bande de fréquence (à multiplexage par répartition en fréquence) soit en utilisant ce canal commun à différents moments (à multiplexage par répartition dans le temps).
Multiplexage/multiplex - 1. Équipement qui permet la transmission simultanée de signaux multiples sur un circuit physique. 2. La division d'un signal composite entre plusieurs canaux; les concentrateurs, les MRF et les MDT sont différents types de multiplexeurs.
Circuit multipoint - Une seule ligne reliant trois stations ou plus.
Circuit multipoint - Une seule ligne reliant trois stations ou plus.
Répéteur multiport - Un répéteur utilisé pour raccorder plus de deux segments de câble.
Transcepteur multiport - Raccordement de plusieurs émetteurs-récepteurs intégrés dans une ferrure commune. Fournit une pièce d'émetteur-récepteur au câble et peut servir jusqu'à huit stations.
LAN à multiples segments - Un réseau local composé de plus d'un segment de câble coaxial.
Unité d'accès multistation - Dans le réseau anneau à jeton d'IBM, un concentrateur de câblage qui peut connecter jusqu'à huit lobes à un réseau anneau, le 8228. Aussi, l'unité à quatre lobes de l'instrument général qui utilise le câble multimédia de type 3.
Boucle de Murray - Une méthode utilisée pour localiser les défauts du câble.
Capacité mutuelle - Capacitance entre deux conducteurs dans un câble.
MUX (multiplex) - Pour transmettre deux signaux ou plus sur un seul canal.
Multiplexeur - Multiplexeur. Équipement électronique qui permet à deux ou plusieurs signaux de passer sur une ligne téléphonique.
MT (moyenne tension) - Les câbles utilisent en général une puissance de 5 à 35 kV.
mV (millivolt) - Un millième de volt.
mW (milliwatt) - Un millième de watt.
Mylar - Marque déposée de DuPont pour le polyéthylène téréphtalate (polyester). Voir MELINEX.