0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

E

- 1. Symbole de tension électrique. Généralement utilisé afin de représenter une tension directe ou bien la valeur efficace (moyenne quadratique) d'une tension alternative. 2. Un type de câble UL. Câble d'éclairage et de commande pour ascenseur.


Contrôle électronique d'accès - Contrôle électronique d'accès

 

EAP  - Protocole d'authentification extensible.

 

Terre  - Terme faisant référence au « volt zéro » (en Angleterre : Earth).

 

Conducteur de terre  - Un conducteur allant d'une prise de terre à l'appareil à mettre à terre.

 

Excentricité  - Tout comme la concentricité, c'est une mesure de la position d'un conducteur par rapport à la section transversale circulaire de l'isolation. Elle est exprimée en tant que pourcentage de déplacement d'un cercle à l'intérieur de l'autre.

 

Écho - 1. Un faible retour de signal vers le modem d'origine lors de la transmission du signal par un satellite de communications. 2. Une interférence occasionnée lorsqu'un modem reçoit sont propre signal, cela arrive lorsque deux modems de 9,600-bps communiquent en utilisant la majorité de la bande passante disponible.

 

Annuleur d'écho  - Un appareil qui compense de manière numérique pour les échos de signaux qui apparaissent dans les circuits de telecommunication.

 

Suppresseur d'écho  - Un appareil utilisé par les compagnies de téléphones ou de PTT afin de bloquer le côté receveur d'une ligne pendant que le côté transmetteur est utilisé.

 

Échoplex  - Un technique qui permet de vérifier l'intégrité des données en renvoyant les caractères à la station émettrice pour qu'ils soient vérifiés.

 

Ecma International (association européenne responsable de la normalisation des systèmes d'information et de communications)  - Avant 1994, Ecma était connue sous le nom de la European Computer Manufacturers Association (ECMA). Après 1994, le nom Ecma a été conservé en tant que marque de commerce afin de représenter le côté historique de l'organisation. Ecma est une association industrielle visant à standardiser la technologie de l'information et de communication et les appareils électroniques grand public.

 

ECTFE  - (Halar) une marque de commerce déposée par Ausimont Cie pour l'éthylène chlorotrifluoroéthylène. Utilisé comme matériau isolant ou de gainage.

 

Délimiteur de fin de trame  - Dans les blocs à jetons et à trames FDDI, il contient des symbols sans données qui indiquent la fin d'une trame. Le délimiteur fait huit bits de long pour un jeton (deux symbol T consécutifs) et quatre bits (un seule symbol T) pour toutes les autres trames.

 

Courant de Foucault  - Un courant électrique induit par un champ magnétique variable dans un conducteur.

 

Amplificateur optique à fibre dopée à l'erbium  - En anglais « Erbium doped fiber amplifier » (EDFA).

 

EEPROM (mémoire morte effaçable et programmable électriquement)  - Une EPROM qui peut être effacée à l'aide de signaux électriques à la place des rayons ultraviolets traditionnels.

 

LRE (Ethernet à longue portée)  - Il existe une norme EEE 802,3ah.

 

EFS (séquence de délimiteur de fin de trame)  - Dans les blocs à jetons et à trame FDDI, ceci est composée d'un ED (délimiteur de code) et de champs FS 9 (état de vue), qui assurent le bon fonctionnement de la cloture de chaque trame.

 

EI (iris électronique)  - Modifie automatiquement l'obturateur d'une caméra DTC afin d'imiter le fonctionnement d'un auto-iris, permettant l'utilisation d'objectifs à diaphragme fixe ou manuel dans des situations qui auraient auparavant nécessitées l'utilisation d'objectifs à auto-iris.

 

EI  - Norme européenne pour la transmission de données haute vitesse équivalant à 2,05 Mbps. À l'aide de trente-deux canaux de 64 kbps.

 

Câble inverseur EIA  - Un câble à sept brins servant à transformer un DCE an DTE. Il est muni de connecteurs mâles au deux extrémités et s'utilise à la fois pour les circuits AIM8 et les circuit AIM4.

 

EIA RS-232-C - Une norme, définie par la Electronics Industries Association, décrivant les caractéristiques mécaniques, électriques et de fonctionnement des connexions entre des appareils faisant des échanges de données de manière binaire en série.

 

Port EIA RS-232-C - Un connecteur mâle ou femelle à 25 broches compatible avec les câble et signaux RS-232-C.

 

Signal EIA  - Un signal numérique comportant un certain nombre de caractéristiques (durée, tension, courant) définies par la Electronics Industries Association comme normes pour ce qui ait du partage de données.

 

Élastomère  - Tout matériau capable de retrouver ses dimensions initiales après avoir été étiré ou déformé.

 

Électroaimant  - Un appareil constitué d'un coeur ferromagnétique et d'une bobine qui produit un effet magnétique appréciable uniquement lorsqu'un courant électrique passe dans la bobine.

 

Coupleur électromagnétique  - Le transfert d'énergie par le biais d'un champ magnétique variable. Couplage inductif.

 

Électromagnétique  - Fait référence à la combinaison de champs magnétiques et électriques causée par le mouvement des électrons dans les conducteurs.

 

Câbles électromécaniques  - Câbles composites double usage faits de brins de soutien capables de porter des charges prédéterminées tout en remplissant des fonctions de communication, d'alimentation ou coaxiales en tant que parties intégrales d'un câble terminé.

 

Force électromotrice (FEM)  - Pression ou tension. La force faisant en sorte que le courant passe dans un circuit.

 

Électronvolt  - La mesure de l'énergie produite par un électron passant au travers d'un champ magnétique généré par un volt.

 

Électron  - Une particule élémentaire contenant la plus petite charge électrique négative; Masse=9,1 x 1,031; Charge=0,16 attocoulomb; Diamètre=1 femtomètre.

 

Obturateurs électroniques  - Les obturateurs électroniques permettent à la caméra de compenser pour des changements de lumière moyens en utilisation intérieure sans avoir à utiliser un auto-iris.

 

Fils et câbles électroniques - Fils ou câble utilisés dans des systèmes électroniques.

 

Fils et câbles électroniques  - Fils ou câble utilisés dans des systèmes électroniques.

 

Électro-osmose - Le mouvement de fluides dans un milieu diélectrique causé par un courant électrique.

 

Couplage électrostatique  - Le transfert d'énergie par le biais d'un champ magnétique variable. Couplage capacitif.

 

Couplage électrostatique  - Le transfert d'énergie par le biais d'un champ magnétique variable; couplage capacitif.

 

Décharge électrostatique  - Décharge instantanée d'une charge électrique sur un non-conducteur passant d'un conducteur à la terre.

 

Électrostatique  - Faisant référence à l'électricité statique. Par exemple, une charge électrique.

 

Électrostatique  - Faisant référence à l'électricité statique. Par exemple, une charge d'électrostatique.

 

Étamé électrolytiquement - Processus électrolytique d'étamage d'un fil avec de l'étain pure.

 

Elexar  - Marque de commerce de Shell pour un élastomère thermoplastique (TPE).

 

Elfext (télédiaphonie à niveau égal) - Mesure des signaux non-désirés d'un transmetteur de l'extrémité proche dans une paire voisine mesurés à l'extrémité éloignée par rapport au signal reçu mesuré sur la même paire. ELFEXT est la télédiaphonie (FEXT) à laquelle l'on a soustrait l'affaiblissement.

 

Allongement  - La fraction de longueur supplémentaire que prend un matériau sous l'effet d'une tension.

 

EMA (essai hygroscopique) - Un test durant lequel l'échantillon de câble est submergé dans un bassin d'eau maintenue à la température nominale et soumis à une tension; le temps d'immersion est long, causant une détérioration accélérée de l'objet dû à l'humidité s'infiltrant dans l'isolation; simule l'usure de câble enfouis.

 

EMB  - Bande passante modulaire véritable

 

Gaufrage  - Identification par le biais de déformation thermique produisant des lettres en relief sur le matériau de la gaine du câble.

 

Saturation en cas d'urgence  - Situation dans laquelle les courants normaux passent par un câble ou fil pendant une durée de temps limitée.

 

FEM (Force électromotrice) - Voir TENSION ÉLECTRIQUE.

 

EMI (interférence électromagnétique) - Signaux externes brouillant les données en cours de transmission sur le réseau local ou l'appareil électronique utilisé. En général, ces signaux externes proviennent de moteurs universels avec brosses, de lumières fluorescentes, d'ordinateurs personnels, d'imprimantes et autres appareils y compris les photocopieurs, etc. La Federal Communications Commission (FCC) régule cet aspect des émission.

 

Filtre contre les perturbations électromagnétiques/parasites  - Circuit ou appareil contenant une série de composants inductifs (porteur de charge) et capacitifs en parallèle (non-porteur de charge) qui fournissent un chemin à basse impédance autour du circuit protégé pour les bruit de haute fréquence. Utilisés de concert, les filtres et les parasustenseurs travail de façon synergétique.

 

Endosmose  - Eau pénétrant dans un câble par osmose; processus aggravé et accéléré par la tension c. du câble.

 

Extrémités  - Pour le tressage, cela représente le nombre de fil ou brins plus ou moins parallèles sur l'élément porteur.

 

Alimenter  - Mettre un circuit ou un appareil sous tension afin de le mettre en marche.

 

Installation d'entrée, télécommunications  - Une entrée dans un bâtiment pour les câbles de service des réseaux publiques et privés (y compris les antennes) y compris le point d'entrée des câble dans le mur allant jusqu'à l'espace ou la pièce d'entrée.

 

Environnement - 1. L'univers dans lequel un système doit fonctionner. 2. Tous les éléments sur lesquels le concepteur n'a aucun contrôle et qui ont un effet sur un système ou bien ses entrées et sorties.

 

EO  - Une type de câble UL. Des câbles de contrôle et d'éclairage d'ascenseur avec une isolation thermodurcie.

 

Caractère de fin de transmission  - Un caractère de contrôle de transmission utilisé pour indiquer la fin d'une transmission qui peut comprendre un ou plusieurs textes ainsi que leurs en-têtes correspondants.

 

EP, EPR, EPM et EPFM  - Désignations pour les caoutchoucs synthétiques à base d'hydrocarbure d'éthylène-propylène.

 

EPA (Environmental Protection Agency)  - L'agence fédérale de réglementation en charge de maintenir et d'améliorer la qualité de notre environnement de vie - principalement l'eau et l'air.

 

EPDM (terpolymère éthylène-propylène-diène)  - Un matériau en caoutchouc thermodurci avec de bonnes propriétés isolantes.

 

EPON  - Réseau optique passif Ethernet

 

Caoutchouc éthylène-propylène  - Caoutchouc éthylène-propylène.

 

EPROM (mémoire morte reprogrammable) - Un semi-conducteur non volatile PROM capable d'effacer trois fois son contenu (généralement par le biais de rayons ultraviolets) et d'enregistrer un nouveau contenu par la suite.

 

Égalisation  - L'égalisation est obtenue par le biais de circuits qui compensent pour les différences d'affaiblissement à différentes fréquences.

 

Égalisateur  - Un appareil utilisé par les modems afin de compenser pour les distorsions causées par l'état des lignes téléphoniques.

 

Conducteur Equilay  - Un conducteur constitué d'un fil central entouré de plusieurs couches de fils hélicoïdaux, toutes les couches ayant la même longueur et étant posées de manière à former des couches successives aux direction alternées.

 

Conducteur Equilay  - Voir CONDUCTEUR CONCENTRIQUE.

 

Conducteur de mise à la terre de l'appareillage  - Un conducteur utilisé afin de connecter les boîtiers métalliques non-conducteurs de systèmes électriques à la prise de terre.

 

Local technique  - La pièce dans laquelle l'équipement audio et de gestion de données est entreposé, protégé et entretenu ainsi que l'endroit où l'on gère les circuits grâce à la liaison et aux répartiteurs de distribution.

 

Sous-système de câblage d'équipement  - La partie d'un système de distribution sur site qui comprend le câblage et la distribution d'un local technique et qui connecte les pièces d'équipement communes aux systèmes et autres pièces d'équipement et répartiteurs.

 

Cote ER  - Montage à découvert. Une norme optionnelle UL sur les câbles certifiés UL de types TC, ITC et PLTC qui remplie les mêmes exigences en matière de tassement et d'impact que les câbles à gaine métallique (type MC). Autrefois appelée « Open Wiring rated ». Permet les montages ouverts entre le chemin de câbles et l'équipement d'utilisation.

 

Détection d'erreurs  - Un protocole de logiciel ou de matériel qui détermine quand un groupe de données entrantes contient une erreur. Si une erreur est trouvée, le modem de réception revoit le groupe de données fautif.

 

Taux d'erreur  - La mesure de l'intégrité des données, en fraction des bits erronées. Souvent exprimée comme une puissance négative de 10, telle que 10-6 (à un taux d'une erreur tous les millions de bits).

 

ESCON  - Interconnexion de systèmes d'entreprise IBM. Un environnement d'interconnexion de canaux extrêmement flexible avec une gamme de distances étendue, il combine technologie et architecture avec entre autres, du câblage en fibre optique, de la connectivité dynamique, de l'interconnectivité et une architecture d'entrée/sortie (I/O) qui tire profits de la fibre optique.

 

ESF  - Format de supertrame élargie.

 

ET  - Un type de câble UL. Un câble de contrôle et d'éclairage d'ascenseur avec une isolation thermoplastique, trois brins et un fini ignifuge et résistant à l'humidité. Peut avoir un brin de soutien en acier au centre, 300 V.

 

Fil gravé  - Un processus pour les fils en Téflon où le fil est passé dans un bain de sodium afin de créer une surface rugueuse qui permet à la résine d'époxy d'adhérer au Téflon.

 

ETFE  - (Tefzel) marque de commerce DuPont pour l'éthylène tétrafluoroéthylène.

 

Ethernet  - L'Ethernet est un protocole de communication de réseau qui utilise soit un câble coaxial soit un câble à paire torsadée. Protocole le plus populaire des réseaux LAN, l'Ethernet a généralement une vitesse de 10 mégaoctets par secondes, bien que les systèmes plus récents aillent à 100 Mbps ou 10 Gbps.

 

ETL  - Laboratoire de vérification électrique.

 

Cuivre électrolytique non désoxydé  - Abrégé Cu-ETP. Possède une conductivité minimale de 99,9 pour cent.

 

Caoutchouc de thermoplastique expansé  - L'ETPR est souvent utilisé comme produit de remplissage dans les câbles OSP.

 

CAV/E  - Copolymère d'acétate de vinyle-éthylène. Un polymère souvent utilisé comme gaine dans les câbles ignifugés à faible dégagement de fumée et sans gaz halogène. Souvent appelé polyoléfine.

 

Échange  - Une unité établie par un opérateur chargée de la gestion des services de communication dans une zone géographique spécifique telle qu'une ville. Il consiste d'une ou plusieurs centrales rassemblées ainsi que de l'équipement nécessaire afin de fournir lesdits services de communications. Fréquemment utilisé comme synonyme de centrale téléphonique.

 

Pertes d'excitation  - Pertes que subi un transformateur ou appareil éléctrique dû à la tension.

 

Angle d'émergence  - Angle présent entre les vecteurs de rayonnement de sortie et l'axe de la fibre ou de l'ensemble de fibres.

 

Diamètre expansé  - Diamètre de la gaine thermorétractable tell que fourni. Une fois soumise à de la chaleur, elle se rétractera pour reprendre son diamètre extrudé.

 

Accès explicite  - Dans les systèmes LAN, c'est une méthode d'accès partagé qui permet aux stations d'utiliser le support de transmission de manière individuelle pendant une période de temps spécifique; chaque station a droit à un tour garantie mais chaque station doit attendre son tour. Comparer avec l'ACCÈS CONTENU.

 

Tube-allonge  - Trousse consistuée d'entretoises de plusieurs tailles qui sont placées entre l'objectif et la caméra afin de réduire la distance hyperfocale de l'objectif. Généralement utilisé pour les prises de très près. Non recommandé pour les objectifs avec zoom dû à la perte de l'autopointé.

 

Synchronisation externe  - Utilise une source de synchronisation externe au système de transmission. Cette source synchronise la transmission et reçoit les circuits avec un moyen de transmission donné.

 

Câblage externe  - Câblage électronique qui connecte les sous-systèmes présents dans un système.

 

Câble extrudé  - câble dont l'isolation est installée par le biais d'un processus d'extrusion continu.

 

Extrusion  - Méthode d'application de l'isolation d'un conducteur ou de gainage d'un câble. Le processus est continu et utilise du caoutchouc, du néoprène ou une gamme de matières plastiques.