Glossaire W
W
W - 1. Symbole pour watt ou puissance. 2. Un type de câble. Câble d'alimentation portatif robuste, d'un à six conducteurs. 600 V, sans mise à la terre.
Épaisseur du mur - L'épaisseur d'une isolation ou d'une gaine appliquée. Généralement, l'épaisseur du mur augmente pour des tensions plus élevées.
WAN (réseau étendu) - Un réseau qui utilise des lignes du fournisseur couramment utilisées; par opposition au LAN (réseau local).
Absorption de l'eau - Un test pour déterminer la quantité d'eau absorbée par un matériau après une période d'immersion donnée.
Arborescence de l'eau - Un type de dégradation de l'isolation qui peut se produire après une immersion prolongée dans l'eau lorsqu'une contrainte électrique est appliquée.
Câble impérmeable - Un câble à conducteurs multiples ayant des interstices remplis d'un composé imperméable pour empêcher l'eau de s'écouler ou de pénétrer.
Fils refroidis à l'eau - Câbles de four. Câbles haute énergie. En général, les brins de câble de soudage sont câblés à l'intérieur d'un tuyau pour transporter du liquide de refroidissement utilisé dans des équipements de soudage robustes, des applications de four électrique, des plaques et des procédés chimiques variés.
Cascade - La contrainte à partir de laquelle les câbles installés horizontalement dans un chemin basculent dans une section verticale du chemin.
WATS (service interurbain planifié) - Une unité d'énergie électrique. Un watt équivaut à la puissance représentée par un ampère de courant sous une pression de 1 volt dans un circuit CC.
WATT - Une unité d'énergie électrique (énergie consommée par unité de temps). Un watt équivaut à la puissance représentée par un ampère de courant sous une pression de 1 volt dans un circuit CC.
Surface d'onde - 1. La partie d'une impulsion (en temps ou en distance) entre le point correspondant à 10 % et le point auquel l'impulsion atteint 90 % de la valeur de crête. 2. La partie ascendante d'une onde impulsive.
Forme d'onde - Une représentation graphique d'une quantité variable. Habituellement, le temps est représenté sur l'axe horizontal et la valeur de courant ou de tension est représentée sur l'axe vertical.
Longueur d'onde - La distance entre les noeuds d'une onde. Le rapport de la vitesse de l'onde à la fréquence de l'onde.
Représentation d'une forme d'onde - La désignation du courant ou de la tension par une combinaison de deux nombres. Pour les impulsions autres que rectangulaires : (a) durée virtuelle de la surface d'onde en microsecondes; et (b) le temps en microsecondes du point zéro virtuel au point auquel la moitié de la valeur de crête est atteinte sur la queue. Pour les impulsions rectangulaires : (a) valeur minimale du courant ou de la tension; et (b) durée en microsecondes.
DEEE - Déchet d'équipements électrique et électronique. Un règlement de l'Union européenne (directive 2002/96/CE) qui tient le fabricant responsable du recyclage ou de l'élimination de manière appropriée lorsque la durée de vie est atteinte. Voir aussi RoHS et REACH.
Résistivité pondérale - La résistance en ohms à une température donnée d'un fil de cuivre de section transversale uniforme et de poids unitaire et de longueur unitaire.
Soudage - Relier les extrémités de deux fils, tiges ou ensembles de fils : (a) par fusion, à l'aide de la chaleur ou de la pression, ou les deux, au moyen d'une torche à chalumeau, d'un arc électrique ou d'un courant électrique; ou (b) par pression à froid.
WEP (confidentialité équivalente aux transmissions par fil) - Un schéma de cryptage sans fil de [[#0]} bits.
Pont de Wheatstone - Un dispositif utilisé pour mesurer la résistance en courant continu. Voir PONT.
Drainage - Le flux longitudinal d'un liquide dans un fil ou un câble du fait d'une action capillaire.
Large bande - Un canal de communications offrant une bande passante de transmission supérieure à une chaîne vocale. Synonyme de haut débit.
Wi-Fi (technologie sans fil) - Technologie conçue pour être utilisée de façon générique lorsqu'on fait référence à n'importe quel type de réseau 802.11, que ce soit 802,11b, 802,11a, bibande, etc. Le terme a été promulgué par la Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Alliance est une association internationale à but non lucratif créée en 1999 pour certifier l'interopérabilité des produits du réseau local sans fil associés à la norme IEEE 802.11.
Tresse en fil - Fil flexible constitué de brins de petite taille sous forme tubulaire. Utilisé pour le blindage ou les connexions où une flexion constante est requise.
Connexion transversale - L'appareil sur lequel les paires torsadées sont raccordées afin de pouvoir réarranger et tester le circuit. Les connexions croisées, généralement situées dans les salles d'équipement et les armoires de service, se raccordent aux câbles de bâtiment et de station. Les connexions croisées par fil dans un système INS utilisent le câblage traditionnel de catégorie 66 ou le câblage plus récent de catégorie 110. Les connexions croisées de catégorie 66 utilisent de nombreux fils de connexion simples pour l'administration de circuits et dont les raccordements doivent être effectués par une personne qualifiée dotée d'outils appropriés. La connexion croisée de catégorie 110 utilise des cordons de brassage dotés de connecteurs moulés et encliquetables permettant d'administrer plusieurs fils en une seule étape et de faciliter le mouvement des connexions. Ainsi, le client est sollicité, ce qui en fait la méthode préférée dans un système INS.
American Wire Gauge (AWG) - L'American Wire Gauge, s'appelait à l'origine Brown & Sharpe Gauge. Une unité de mesure des fils commençant par les nombres les plus bas pour les diamètres les plus élevés. Les diamètres des fils sont séparés de 20,6 % par rapport à la section transversale.
Capuchon de connexion - Une épissure fermée qui est vissée au lieu d'être serrée.
Outils enveloppants pour fil - Outils électriques portables et machines automatiques fixes utilisées pour effectuer des raccordements enroulés sans soudure des fils aux bornes.
Fils - Une tige ou un filament de métal étiré ou enroulé dont la longueur est grande par rapport à l'axe principal de sa section transversale.
Raccord enroulé - Un raccordement sans soudure réalisé en enroulant le fil nu autour d'une borne carrée ou rectangulaire à l'aide d'un outil électrique ou manuel.
Répartiteur - Un bloc en plastique moulé qui est conçu selon différentes configurations pour raccorder les paires de câbles et déterminer l'emplacement de la paire sur une connexion croisée de catégorie 110.
Armoire de répartition - Une pièce qui contient un ou plusieurs supports et armoires de distribution utilisés pour relier différents câbles (via des cordons de brassage) pour former des réseaux physiques. Point de raccordement pour le câblage des locaux du client, permettant l'accès au personnel de service; dessert généralement un espace précis, avec des armoires de répartition multiples qui sont raccordées de façon croisée.
Concentrateur de câblage - Un concentrateur de dérivation qui permet à plusieurs dispositifs d'accéder à l'anneau dans un lieu central tel qu'une armoire de répartition ou dans un espace de travail ouvert.
Tension de tenue - La tension que le dispositif doit supporter sans contournement, décharge disruptive, perforation ou autre défaillance électrique lorsqu'une tension est appliquée sous certaines conditions.
Station de travail - 1. Matériel d'entrée/de sortie utilisé par un opérateur; 2. Une station à laquelle un utilisateur peut envoyer des données ou recevoir des données d'un ordinateur ou d'une autre station de travail dans le but d'effectuer un travail.
WORM - Write once read many.
WP - Construction étanche pour les fils aériens.
WPA (Wi - Fi Protected Access) – Un mécanisme pour sécuriser les réseaux sans fil supérieur au système WEP.
Enveloppe - Une barrière isolante appliquée comme une feuille de bande enroulée autour de la périphérie de la bobine.