0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

D

Numérique-analogique  - Numérique à analogique


Convertisseur DAC (numérique à analogique) - Appareil qui convertit un signal numérique en signal analogique comportant des données équivalentes.

 

DACS  - Accès numérique et système à connexion croisée.

 

Connexion en cascade  - La connexion de plusieurs dispositifs en série. La connexion en cascade permet d’économiser en installations de transmission. Cependant, si un dispositif ou un appareil subit une défaillance, tous les dispositifs et appareils connectés en cascade derrière sont désactivés.

 

Unité de stockage à accès direct  - Disque en attachement direct

 

Centres de données  - Un immeuble ou une portion d’immeuble dont le rôle premier est d’héberger une salle d’informatique et ses aires de soutien.

 

Compression de données  - Stockage d’informations en format réduit. Les données compressées sont en forme allégée et doivent être décompressées avant d’être utilisables par l’ordinateur de destination.

 

Intégrité des données  - Une mesure de rendement des communications de données, indiquant une rareté (ou, idéalement, l’absence) d’erreurs non détectées.

 

Taux de transfert  - Une mesure du débit de signalisation d’un lien données.

 

DONNÉES  - Données représentées numériquement, y compris des données vocales, texte, images et vidéo.

 

Base de données  - Une importante collection de renseignements ordonnés.

 

Datagramme  - Un paquet qui comprend une adresse de destination complète (fournie par l’utilisateur, pas par le réseau) en plus de toutes les données qu’il comprend.

 

dB  - Décibel. L’unité standard utilisée pour exprimer la puissance relative de deux signaux. En parlant d’un signal unique mesuré à deux moments sur un système de transmission, il exprime soit un gain, soit une perte de puissance entre les appareils d’entrée et de sortie. Le niveau de référence doit toujours être indiqué, comme un mill watt en rapport de puissance.

 

DB-15 (RS-422/RS-423) - Un câblage EIA de 15 conducteurs utilisé comme câble de dérivation pour les réseaux locaux Ethernet et pour interfacer tous les périphériques sync autonomes, comme des ordinateurs, des contrôleurs de périphérique, etc.

 

DB-25 (RS-232) - Un câblage EIA rond ou plat de 25 conducteurs utilisé pour interfacer la plupart des appareils IBM DEC, des réseaux locaux et tout les systèmes compatibles a sync, comme les boîtiers de connecteurs, les contrôleurs de périphriques, les ordinateurs, les modems, etc.

 

DB-37 (RS-449) - DB-37 (RS-449) - Un câblage EIA de 37 conducteurs qui relie un équipement terminal de traitement de données (ETTD) et un équipement de terminaison de circuit de données (ETCD) à l’aide de l’échange de données en série binaire.

 

DB-50 (RS-422/RS-423) - Un câblage EIA à 50 conducteurs répond aux besoins d’interface de tous les systèmes de circuits à volume élevé. Les mêmes standards que RS-232 relient les contrôleurs de périphériques, les ordinateurs, les modems, etc.

 

DB-9 (RS-449) - Un câblage EIA à 9 conducteurs utilisé pour interfacer les câbles VF aux imprimantes, aux ordinateurs, et toutes les opérations compatibles.

 

DBC  - Une mesure de niveau de signal parasite. Le niveau est mesuré par rapport au niveau de véhicule non-modulé nominal.

 

dBm  - Mesure absolue de la puissance du signal où 0 DBM est égal à un mill watt. Contraire de dB.

 

dBmV (décibel par rapport à un millivolt)  - Le niveau, à n’importe quel point d’un système, exprimé en dB, supérieur ou inférieur à la norme de un milivolt/75 ohm est réputé être le niveau en décibel-milivolts ou dBmV. Zéro dBmV est égal à un milivolt sur 75 ohms.

 

Résistance c.c.  - Voir RÉSISTANCE.

 

Objectif de type c. c.  - Un objectif à diaphragme automatique avec un circuit interne qui reçoit une tension et un signal vidéo de la caméra afin d’ajuster le diaphragme.

 

CC  - Courant continu. (Voir CONTINU, COURANT)

 

ETCD (équipement de transmission de circuit de données)  - Dans l’usage vernaculaire, synonyme de modem; l’équipement qui assure les fonctions nécessaires pour établir, maintenir et interrompre une connexion ainsi que la conversion de signal nécessaire aux communications entre l’ETTD et la ligne téléphonique ou le circuit de données.

 

Niveau de support de données  - Niveau de la porteuse de données.

 

SNCC  - Système à commande répartie. Un type de système d’automatisation industriel où les processeurs sont répartis entre différents endroits dans l’immeuble.

 

DDA (accès numérique direct)  - Un accès données numérique de 56 kbps par commutateur 4 ESS.

 

Système DNS dynamique  - Un service qui vous permet de télécharger automatiquement (dynamiquement) vos données IP actuelles qui ont été assignées par DHCP.

 

Système de données numériques  - Un réseau qui transmet des signaux de données de point à point.

 

DécaBDE  - Éther décabromodiphénylique. Un type d’ignifuge bromé parfois utilisé sur les fils et câbles, et sur d’autres produits. Un type d’éther diphénylique polybromé (EDP).

 

Décibel (dB)  - Un dixième de bel. Il équivaut à 10 fois le logarithme du rapport de puissance, 20 fois le logarithme du rapport de tension ou 20 fois le logarithme du rapport de courant. Le décibel est l’amplitude de variation de la pression d’une onde sinusoïdale pure nécessaire pour que la variation puisse être détectée par l’oreille humaine moyenne. Les décibels peuvent exprimer un niveau actuel, mais seulement en comparaison avec un certain niveau de référence défini qui est réputé être à zéro dB.

 

Différence de temps de propagation  - La différence dans le délai de propagation entre la paire la plus rapide et la paire la plus lente dans une même gaine de câble. Habituellement exprimé en nanosecondes.

 

Demande - 1. La mesure de la charge maximale du client d’un service public sur une courte période de temps. 2. La charge intégrée sur un intervalle de temps donné.

 

Point de démarcation  - Un point où le contrôle opérationnel ou la propriété change.

 

Bande de démarcation  - La plaque ou le bloc de bornes (habituellement, un bloc de 66) qui représente l’interface physique entre les lignes téléphoniques du fournisseur de service et les lignes qui entrent directement dans votre système téléphonique.

 

Démodulation  - Le processus de séparation d’un signal données (numérique) du signal analogique. Contraire de MODULATION.

 

Démultiplexage  - Le processus de séparer un signal composite en ses canaux constituants; le contraire de multiplexage.

 

Démultiplexeur  - Démultiplexeur.

 

Profondeur de champ  - La zone comprise entre l’avant et l’arrière d’un champ de vision qui est ciblée par la mise au point sur la scène télévisuelle. Avec une plus grande profondeur de champ, la mise au point est faite sur davantage, voire presque trop, d’éléments. L’augmentation du nombre d’ouverture augmente la profondeur de champ de la lentille. Par conséquent, l’ouverture de l’objectif devrait être réglée au nombre d’ouverture le plus élevé utilisable en fonction de l’éclairage. Meilleur l’éclairage, plus grande la profondeur de champ possible. Autrement dit, la profondeur de champ est la partie devant la caméra qui demeure au point. Plus grand le nombre d’ouverture, plus grande la profondeur de champ.

 

Facteur de déclassement  - Un facteur utilisé pour réduire la capacité de transport actuelle d’un fil dans des milieux autres que celui pour lequel la valeur a été établie.

 

DES (norme de chiffrement de données)  - Une méthode de cryptage élaborée à l’origine par IBM dans les années 1970.

 

Destination  - Récepteur de données; collecteur de données.

 

Détecteur  - Un appareil à fibre optique qui capte la lumière de la fibre et qui convertit l’information en signal électrique.

 

Appareil, relié à un poste de travail  - Un appareil comme un téléphone, un ordinateur ou un terminal graphique ou vidéo.

 

Appareil, relié à la protection  - Un protecteur, un socle de projecteur ou un module de projecteur.

 

Point de rosée - La température à laquelle la vapeur commence à se condenser (liquéfaction) d’un mélange gaz-vapeur à pressio constante.

 

DHCP (protocole DHCP)  - Un protocole qui assigne automatiquement une adresse IP à un appareil qui en fait la demande. Un serveur DHCP émet automatiquement aux appareils réseau une adresse IP lorsqu’ils se connectent au réseau.

 

Diagnostic  - Les programmes ou procédures utilisées pour tester un dispositif, un lien de communication ou un réseau, ou quelque système analogue.

 

Ligne commutée - Votre ligne téléponique de base pour le domicile ou l’entreprise. Voir aussi LIGNE LOUÉE.

 

Rupture diélectrique  - Tout changement dans les propriétés d’un diélectrique qui le rend conducteur. Normalement, le défaut de l’isolation est attribuable à une tension excessive.

 

Constante diélectrique  - La propriété d’une isolation qui détermine l’énergie électrostatique emmagasinée par appareil pour le gradient de potentiel de l’appareil. Il est exprimé sous forme de rapport. Le K de l’air est de 1,0, alors que celui du polyéthylène est de 2,2. Par conséquent, la capacitance du polyéthylène est 2,2 fois celle de l’air. On l’appelle aussi pouvoir inducteur ou permittivité.

 

Dispersion diélectrique  - Le changement de la capacitance relative à cause d’une variation de fréquence.

 

Chauffage diélectrique  - Le chauffage de matériaux isolants, dans un champ de radiofréquence, qui est provoqué par des pertes internes pendant l’inversion rapide de polarisation des molécules du matériau.

 

Perte diélectrique  - La puissance dissipée dans une diélectrique à la suite de la friction produite par le mouvement des molécules lors de l’application d’un champ électrique alternant.

 

Test de rigidité diélectrique  - Un test fréquemment effectué sur les produits électriques; souvent appelé essai diélectrique. Une tension plus élevée que la tension d’exploitation normale est appliquée à l’ensemble de l’isolation. Ce test peut augmenter la fiabilité du produit en détectant les défauts de main d’oeuvre.

 

Rigidité diélectrique  - La tension maximale que l’isolation peut supporter sans se décomposer; habituellement exprimé sous forme de gradient en V/mil (volt par million). Par exemple, le polyéthylène comporte une force diélectrique d’environ 800 V/mil.

 

Diélectrique  - Un milieu isolant (non-conducteur)

 

Amplificateur différentiel  - Un milieu qui compte deux connexions de signal entrant en plus de la piste de référence de signal zéro. La sortie est la somme algébrique des tensions instantanées qui apparaissent entre les deux connexions de signal entrant.

 

Ligne numérique  - L’installation qui transporte le flux de bits numérique d’un endroit à l’autre.

 

Bouclage numérique  - Un test diagnostique qui forme la boucle à l’interface ETTD du modem. Voir BOUCLAGE.

 

Autocommutateur privé numérique  - Un autocommutateur privé qui transfère le flux de de messages vocaux et numériques sous forme de signal numérique.

 

Signal numérique  - Un signal électrique consistant en deux niveaux de tension discrète, qui codent l’information en binaire.

 

Numérique  - Variable discrète en opposition à variable continue. Des caractères de données sont encodés dans des pouls ou dans des niveaux de signal distincts. Contraire d’ANALOGIQUE.

 

Bloc primaire  - Un groupe de 24 canaux clients.

 

DIN (Deutsches Institut fur Normung)  - La norme allemande pour plusieurs produits.

 

Conducteurs 5 et 8 d'assemblage de câbles à connexion DIN  - Utilisée pour interfacer les claviers IBM et d’autres systèmes compatibles.

 

DIP (boîtier à deux rangées de broches) - Terme utilisé pour décrire la disposition des broches sur un circuit intégré (CI) ou sur un commutateur (électrique) multiple.

 

Revêtement au trempé  - Un revêtement isolant appliqué au conducteur en le faisant passer à travers un applicateur contenant un milieu isolant liquide.

 

Filtre diplex  - Un filtre passif qui allie et sépare les bandes passantes entrante et sortante dans un système à large bande.

 

Câble à pose en pleine terre  - Un câble installé directement dans la terre.

 

Capacitance directe  - La capacitance mesurée directement d’un conducteur à un conducteur à travers une couche d’isolant unique.

 

Connexion directe  - Une connexion entre un terminal et un ordinateur hôte qui ne se sert pas des serveurs terminaux et de l’Ethernet. Les connexions directes se servent d’une interface RS-232 ou DEC423.

 

Direction de pas  - La direction latérale, identifiée par droite ou gauche, dans laquelle les fils d’un conducteur passent par-dessus le conducteur tandis qu’ils s’éloignent d’un observateur qui regarde le long de l’axe du conducteur.

 

Coupleur directif  - Un dispositif passif utilisé dans un câblage pour diviser ou combiner des sources d’alimentation RF unidirectionnelles.

 

Accès discret  - Dans la technologie LAN, une méthode d’accès utilisée dans les réseaux locaux en étoile; chaque poste dispose d’une connexion distincte (discrète) par laquelle il se sert de la capacité de bascule du réseau local. Contraire d’ACCÈS PARTAGÉ.

 

Dispersion  - La variation de l’indice de réfraction d’une fibre optique selon la longueur d’onde, ce qui fait en sorte que la vitesse de déplacement de la lumière dans la fibre varie en fonction de la longueur d’onde.

 

Clavier-écran, terminal vidéo  - Un appareil constitué d’un clavier et d’un affichage vidéo ou cathodique. L’3270ensemble d'affichage et d'impression3278 d’IBM est un exemple de poste d’affichagel sur un terminal cathodique ASCII, il s’agit d’un exemple de terminal à écran.

 

Facteur de perte  - Énergie perdu lors de l’application d’une tension dans l’isolant. La cotangente de l’angle de phase entre la tension et le courant dans un élément réactif. Le facteur de dissipation est plutôt sensible à la contamination et à la détérioration de l’isolation. Aussi appelé facteur de puissance (de la diélectrique).

 

Facteur de distorsion  - Un changement non souhaité de la forme d’onde lorsque le signal traverse un appareil.

 

Degré de distortion  - 1. Le rapport, mesuré en dB, de distorsion indésirable à la porteuse souhaitée. 2. Tout élément électromagnétique indésirable présent sur la porteuse modulée RF. 3. Les changements indésirables au signal ou à sa forme qui surviennent pendant la transmission entre deux points.

 

Architecture distribuée  - Dans la technologie LAN, un réseau local qui se sert d’un moyen de communication partagé; utilisé sur un réseau local en bus ou en cercle; se sert de méthodes d’accès partagé.

 

Informatique distribuée  - Le nom de la tendance à rapprocher des ressources informatiques comme les mini-ordinateurs, les micro-ordinateurs et les ordinateurs de poche des postes de travail. Voir aussi TRAITEMENT RÉPARTI.

 

Traitement réparti  - Une disposition qui permet à des ordinateurs distincts de partager un travail dans le même logiciel. Souvent employé à tort pour parler d’informatique distribuée.

 

Amplificateur de distribution  - Un appareil qui accepte un signal (vidéo) et qui le transmet à des points de sortie indépendants.

 

Câble de distribution  - En système CATV, le câble de transmission de l’amplificateur de distribution au câble de dérivation. Dans un système à alimentation électrique, fournit un service à faible tension au client.

 

Répartiteur  - Une structure avec des terminaux pour brancher le filage permanent d’une installation de manière à ce que l’interconnexion par les connexions croisées puisse se faire rapidement.

 

Tableau de distribution  - Un tableau de connexions qui assure la fonction de panneau de répartition et qui s’installe sur un support.

 

Conducteur perturbé  - Un conducteur qui reçoit l’énergie produite par le champ d’un autre conducteur ou par une source externe, comme un transformateur.

 

Conducteur perturbateur  - Un conducteur qui transporte de l’énergie et dont les champs produisent de l’énergie parasite dans un autre conducteur.

 

Paire torsadée non blindée - Aussi appelé paire torsadée non blindée (PTNB). Le fil standard d’abord conçu pour les communications vocales. Habituellement, le DIW est constitué de quatre paires de fil de cuivre dans la même gaine. Chaque paire est torsadée sur elle-même.

 

Porteuse à boucle numérique  - Porteur de boucle numérique.

 

Service d'identification du numéro composé  - Service d’identification du numéro composé.

 

DNS (système de noms de domaine [ou serveur/service])  - Un service qui assigne et traduit les noms courants inscrits (noms de domaine enregistrés) en adresses IP. Dans les grands réseaux, un serveur de noms de domaine est appelé un serveur de noms. Il associe et retient les noms donnés aux adresses IP correspondantes. (donc un nom plus facile à retenir, comme "Caméra MDF" au lieu qu’un long numéro d’adresse IP comme 192.36.253.80).

 

DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification)  - Une norme pour les produits de modem sur câble rédigée en 1996. Elle a été élaborée pour garantir que l’équipement des modems sur câble fabriqués par différents fabricants est compatible, tout comme les modems commutés.

 

DOD (département de la Défense)  - Élément du pouvoir exécutif du gouvernement américain qui gère les affaires militaires, y compris les communications de données; responsable de certains protocoles et normes associés au réseau local, comme le TCP/IP.

 

Dose, intégrée (énergie nucléaire)  - Dosage cumulaitf de la radiation sur une période donnée.

 

Télécharger  - Le processus de charger un logiciel dans les noeuds d’un réseau à partir d’un noeud ou d’un appareil sur le milieu réseau.

 

Descendant  - 1. Sur un réseau en cercle, la direction du flux de données. 2. La direction sur le câble de la tête aux modems.

 

Conducteur de drainage  - Un fil non isolé en contact avec un écran sur toute sa longueur, utilisé pour terminer l’écran.

 

Tracé, schéma de principe  - Dans la fabrication de fils, tirer le métal à travers une filière ou une série de filières pour en réduire le diamètre à une taille donnée. Démontre comment les appareils sont interreliés.

 

Chute de tension - 1. L’emplacement physique de l’extrémité d’un câble émetteur-récepteur Ethernet. 2. Un câble qui va d’un plaquette au panneau de distribution dans l’armoire de câblage. Lorsque le système Cable System d’IBM est utilisé avec le réseau à jeton-anneau IBM, une goutte peut faire partie d’un lobe. Voir LOBE. 3. Connexions individuelles (quelquefois appelées noeuds) sur un circuit multipoint. 4. Les câbles coaxiaux qui relient les robinets aux appareils sur le plancher de l’usine.

 

Câble de dérivation - (1) Dans un système CATV, le câble de transmission qui relie le câble de distribution à un logement. (2) Le câble coaxial souple de plus petit diamètre utilisé pour les dérivations (RG - 59, RG-6, RG-11).

 

DS-0 (signal numérique de niveau 0) - À 64 000 bps, la norme internationale en matière de vitesse de numérisation des conversations de type monologue.

 

DS-1 (signal numérique de niveau 1) - À une vitesse de 1 544 Mo/s en Amérique du Nord et de 2 048 Mo/s ailleurs. 1,54 Mo/s est l’ancienne norme de Bell et 2 048 est la norme CCTIT.

 

DS-1C (signal numérique de niveau 1C) - À une vitesse de 3 152 Mo/s en Amérique du Nord.

 

DS-2 (signal numérique de niveau 2) - À une vitesse de 6 312 Mo/s en Amérique du Nord.

 

DS-3 (signal numérique de niveau 3) - Terme faisant référence à la vitesse de signalisation d’un réseau T3 : 44 736 Mo/s.

 

Fibre à dispersion décalée  - Fibre à dispersion décalée.

 

DSLAM (multiplexeur d'accès de ligne d'abonné numérique)  - Sur une connexion DSL, elle sépare les données vocales des autres données au bureau central.

 

PDP  - Data Set Ready (Jeu de données prêt). Un des signaux de commande d’un connecteur RS-232-C standard. Il indique si l’équipement de communication de données est connecté et prêt à commencer à échanger des signaux de contrôle pour que la transmission puisse commencer.

 

DSS/BLF  - Direct station selector/busy lamp field. (Sélecteur de station directe/champ de témoin occupé)

 

Unité de services d'accès aux données  - Dispositif conçu pour transmettre des données numériques sur un système de transmission. Habituellement, un appareil qui interface un ETTD (équipement terminal de traitement de données) à une ligne qui communique avec un canal de port de données pour permettre une communication numérique sans modem. On s’en sert avec un CSU lorsque l’ETTD ne dispose pas d’une capacité d’interface de ligne numérique complète, ou encore seul (donc sans CSU) lorsque l’ETTD dispose d’une capacité d’interface de ligne numérique.

 

ETTD (équipement terminal de traitement de données)  - Équipement d’utilisateur. L’appareil de l’utilisateur final (terminal, ordinateur, contrôleur, etc.) qui se branche dans un appareil qu constitue le dernier point d’un circuit de communication (ETCD).

 

TDP  - Terminal données prêt. Un signal de contrôle d’interface de modem RS-232 (transmis par le DTE au modem sur la broche 20) qui indique que le DTE est prêt à transmettre des données et qu’il demande au modem de se brancher sur le circuit téléphonique.

 

Câble double  - Un système à deux câbles sur un RL à large bande où le câble coaxial fournit deux chemins physiques pour la transmission, un pour l’envoi et un pour la réception, au lieu de diviser la capacité d’un câble unique.

 

Conduit  - Un tuyau, un tube ou un conduit par lequel les câbles et fils peuvent être passés. L’espace de conduite est toujours à la hauteur. Si jamais vous installez une conduite, elle doit être d’un diamètre deux fois plus important que ce que vous pensez. Peu importe ce que vous pensez. Avec un peu de chance, elle durera quelques années. Le coût d’une conduite plus large ou supplémentaire n’est rien, par rapport au coût que représente l’ajout de conduites a posteriori.

 

Terminal passif  - Le terminal passif est un terminal asynchrone qui peut fonctionner une vitesse d’au moins 9 600 b/s. Le terminal passif est un terminal ASCII qui, s’il peut être intelligent dans plusieurs de ses fonctions, ne fait appel à aucun protocole de communication.

 

Duofoil  - Marque de commerce de Belden pour un blindage où une pellicule de papier métallique est appliquée de part et d’autre d’une pellicule plastique de soutien.

 

Duplex (multiplexeur)  - Un multiplexeur qui permet à l’utilisateur de consulter des images sur plusieurs écrans tout en effectuant un enregistrement de multiplex temporel.

 

Câble duplex  - Un câble composé de deux câbles monoconducteurs isolés entremêlés.

 

Duplex  - Transmission de données bidirectionnelle sur câble de transmission à quatre fils.

 

Dispositif à l'essai  - Appareil en cours de test.

 

DVI (interface vidéo numérique)  - Standard vidéo et connecteur pour les connexions de moniteur numérique ou analogique. DVI-A : moniteur analogique uniquement; DVI-D : vidéo numérique seulement. Distance maximale de 16,5 pi (5 m).

 

Magnétoscope numérique  - Un appareil qui enregistre les vidéos en format numérique sur un disque rigide interne ou externe. C’est le contraire d’un enregistreur vidéo VCR qui enregistre la vidéo en format analogique sur ruban. Certains DVR sont associés à un multiplexeur dans le même appareil, ce qui permet d’enregistrer ou de consulter plusieurs signaux caméra en même temps. Certaines caractéristiques communes des DVR sont la consultation rapide d’image, la recherche de date et d’heure, l’absence d’entretien, l’absence de changement de ruban ou de nettoyage des têtes de lecture ou d’enregistrement, l’enregistrement en accéléré et l’enregistrement d’activité, le débit d’enregistrement ajustable par entrée vidéo, le chronomètre programmable, l’enregistrement audio, l’enregistrement des activités déclenchant une alarme, et le filigranage d’images pour en empêcher la modification. (Les DVR n’offrent pas tous les mêmes caractéristiques.)

 

MRL  - Multiplexage par division à longueur d’onde dense.

 

Temps de passage  - La durée sur laquelle un aiguilleur retient une caméra avant de passer à la suivante en séquence.

 

DX (signal duplex)  - Système de signalisation qui occupe la même paire de câbles que le chemin voic, sans pour autant requérir de filtres.