Guide des applications technologiques

Qu'est-ce que HDBaseT ?



5PLAY™ OVER A SINGLE CATEGORY 6UN CÂBLE

Les différents types d'informations pouvant être envoyées sur HDBaseT

Qu'est-ce que c'est?

Lancé en 2010, HDBaseT permet la distribution audio et vidéo à haute définition,le USB, l'Ethernet, les contrôles et jusqu'à 100 Watts de puissance sur un seul câble de catégorie 6A jusqu'à 100 mètres (328 pieds). En utilisant un câble de catégorie {[# 0]} A basé sur les normes, HDBaseT permet des distances de distribution qui dépassent les limites typiques des câbles existants tels que HDMI , VGA et USB .


Fondé par LG Electronics, Samsung Electronics , Sony Pictures Entertainment et Valens Semiconductor, l'alliance HDBaseT a plus de {[# 0]} membres. L'objectif de HDBaseT est de rendre le câblage plus simple, plus rentable et capable d'offrir toute combinaison de fonctionnalités non supportées par un câblage existant, comme {[# 0]} Jouer. Le jeu de fonctions {[# 0]} permet l'audio visuel, le contrôle, l'Ethernet, l'USB et l'alimentation sur le câble catégorie {[# 1]} A.


Bien qu'il utilise un câble de catégorie {[# 0]} A, HDBaseT utilise une version propriétaire de la modulation d'amplitude d'impulsion (PAM), ce qui signifie qu'il ne fonctionne pas comme un réseau Ethernet standard.

Pourquoi c'est important?

Avec un taux de bits {[# 0]}. {[# 1]} Gbps, HDBaseT est plus que capable de fournir des ({[# 2]} K) de très haute définition et des {[# 3]} images D . Il peut également alimenter l’affichage de la même façon que le PoE peut alimenter les caméras et les téléphones VoIP, ce qui vous évitera d'appeler d’un électricien et vous fera sauver du temps et de l’argent. Pour les applications ou les secteurs verticaux tels que les installations commerciales, l'éducation , le résidentiel, le signalétique numérique, la vente au détail , les soins de santé et l'accueil, HDBaseT est présentement la connectivité de choix et de nombreux écrans ont cette fonctionnalité intégrée.


L'Alliance HDBaseT exécute un programme de certification dans lequel les fabricants doivent envoyer leurs produits à des tests par une installation de test reconnue (RTF). Le RTF vérifie que le produit fonctionne conformément à la norme et détermine quelles sont fonctionnalités prises en charge. À l'heure actuelle, seul Valens possède un RTF certifié. Cela rendra la sélection du câblage et des composants fiables et rationnels en vérifiant les demandes du fabricant.


Le câblage et la connectivité doivent respecter les normes existantes telles que TIA - {[# 0]} - C et TIA - {[# 1]} - B. Le câble catégorie {[# 2]} A est recommandé pour atténuer le potentiel de brouillage ou d'interférence et la plus grande jauge facilite le PoE. Avec une adoption accrue, HDBaseT peut devenir la norme qui remplace la myriade de connexions utilisées en A/V.

Normes

En janvier {[# 0]}, {[# 1]}, IEEE et HDBaseT ont annoncé que la norme HDBaseT avait été approuvée pour adoption; Une fois la procédure d'adoption terminée, elle sera appelée IEEE {[# 2]}. Parce que HDBaseT est une technologie établie avec des spécifications très précises, le processus d'adoption est beaucoup plus rapide que si la norme devait être développée par l'IEEE.


HDBaseT Spec. {[# 0]}. {[# 1]} est déjà en cours, et cela permettra la transmission à base de fibres dans les secteurs verticaux, tels que la médecine, le gouvernement et l'armée, qui préfèrent utiliser la fibre dans leurs déploiements. L'Alliance HDBaseT examine déjà les améliorations futures de la technologie pour faciliter la mise en réseau et l'Internet de tout (IoE).



Contacter Anixter

Contactez votre représentant commercial local d'Anixter, ou visitez anixter.com/proav

Sociétés liées