Qu'y a-t-il dans un kit?

anixter-branding-600

Répondez de manière plus sécuritaire, plus rapide et avec plus de cohérence

Kit d'intervention d'urgence lors de tempêtes


Les solutions de trousses
, qui incluent un emballage personnalisé et des articles à usage spécial, deviennent rapidement la clé à une meilleure réponse face aux tempêtes. Cependant, ce qui est inclus dans une trousse est limité à l'imagination. Les trousses sont utiles pour une intervention d'urgence plus rapide et bien plus encore.

La tendance du kitting

Les solutions de kitting ne se limitent pas seulement aux interventions en cas d’urgence. Ces solutions d’emballage personnalisé sont de plus en plus utilisées au quotidien dans les installations et sur le terrain, réduisant la mauvaise gestion des matériaux, les coûts de main-d’œuvre et de stockage et les risques de vol ou de dommage.

Afin de déterminer le contenu d'une trousse, répondez à deux questions de base :

1. Quelles sont les normes que nous devons respecter?
2. Que souhaitons-nous accomplir?

Compte tenu de ce cadre, le contenu des trousses d’intervention d’urgence est généralement choisi en fonction de trois facteurs : la sécurité, la rapidité et la cohérence.

Sécurité  : L'assemblage de pièces sur le terrain peut être facile par beau temps, mais lors d'événements météorologiques importants, cela peut constituer un problème de sécurité. Il est extrêmement important de réduire autant que possible l'exposition des équipes aux éléments tels que les précipitations, les températures extrêmes, le vent et les éclairs. Les kits d'intervention d'urgence peuvent être utiles en incluant des pièces préassemblées ainsi que des fournitures d'urgence comme des lampes de poche et des équipements de sécurité supplémentaires afin de réduire les risques autant que possible.

Vitesse  : Dans une situation d’urgence, tourner les coins ronds n’est pas une option. Mais améliorer votre efficacité est possible. Vous pouvez sauver du temps précieux en ayant des pièces préassemblées à portée de main. Même le processus de vente peut être simplifié pendant ces périodes de volume élevé en commandant des kits prédéterminés au lieu de choisir individuellement les fournitures.

Cohérence :
Lors de grands événements météorologiques, des équipes supplémentaires d'entreprises ou de sociétés de services publics extérieures à la région peuvent être appelées à porter assistance. Souvent, ces équipes ne disposent pas du même matériel, des mêmes formations ou des mêmes processus. Les kits d’intervention d’urgence peuvent inclure des outils essentiels que ces équipes ne possèdent pas. Ils peuvent également inclure certaines pièces qui sont déjà montées afin de réduire les erreurs et les incohérences. La personnalisation ne s’arrête pas là. Les éléments qui rendront les équipages plus à l'aise et confiants devraient également être pris en compte. Par exemple, incluez des stations de charge mobiles avec de nombreuses prises pour que les équipages puissent rester en contact avec leurs proches.

Blague à part

Vous connaissez le vieil adage, « loin des yeux, loin du cœur »? Cela peut malheureusement être vrai pour les trousses d’intervention d’urgence, ce qui nous conduit au dernier point : n’oubliez pas les mises à jour.

Si un client n'a traversé aucune tempête majeure depuis un certain temps et qu'aucune tempête de verglas ne s'est abattue sur la région en cinq ans, les matériaux contenus dans les trousses d'intervention en cas d'urgence pourraient être périmés. Il est important d'actualiser et d'examiner les fournitures chaque année dans le cadre des activités habituelles de préparation aux situations d'urgence et aux situations de tempêtes.

Les kits d'intervention d'urgence peuvent être emballés et stockés dans des entrepôts virtuels, ce qui permet non seulement d'économiser sur l'espace et les coûts excédentaires, mais aussi de s'assurer que les fournitures sont à jour. Des fournitures additionnelles peuvent être commandées à la demande et même livrées par le biais de remorques à réaction rapide ou de remorques tempête pouvant être installées là où vous le souhaitez.

Les tempêtes peuvent survenir rapidement, mais des solutions comme les kits d'intervention d'urgence peuvent aider tout le monde à réagir adéquatement.