Le rayon de courbure minimal est le plus petit rayon permis autour duquel le câble peut être courbé. Lors de l'installation, les câbles sont pliés ou fléchis dans diverses conditions environnementales. Les câbles sont souvent pliés pour suivre la courbe de conduits ou de canalisations souterraines. Les câbles sont également tordus quand ils sont tirés autour d'une poulie, qui elle est établie à un trou d'homme pour éviter les tension du câble autour d'une courbe.

Les câbles sont faits de différentes composantes qui peuvent être compromis si la courbe est trop étendue et que le câble subit une forte tension. Par exemple, quand un câble à tension moyenne qui comprend un ruban de blindage en cuivre est plié, la gaine extérieure pourrait craquer. Les dommages aux câbles peuvent être évités par l'intermédiaire de normes, comme le NEC (code national sur l'électricité) et le ICEA (association des ingénieurs de câbles isolés), qui déterminent les exigences pour le rayon de courbe minimal.

Comment est calculé le rayon de courbe minimal?

La Figure 1 présente un câble dont le diamètre extérieur de 2 pouces est courbé autour un rayon de 12 pouces.

Le rayon de courbure minimal est basé sur le diamètre du câble et sur le type de câble.

La formule suivante est utilisée  :


Rayon de courbure minimal =
Diamètre extérieur du câble x multiplicateur du câble

Schéma du rayon de courbure minimal

Figure 1  : Rayon de courbure minimal

Multiplicateurs de câbles

Les multiplicateurs du câble sont établis par les normes du secteur d'activité et varient en fonction du type de câble.
Le Tableau 1
présente un guide général sur les multiplicateurs de câbles pour les divers types de câbles. Il est important de noter que le multiplicateur peut changer selon le type de câble et la norme du domaine. Si vous voulez obtenir de plus amples informations, veuillez consulter les sections 300.34, 330,24 et 336 de la norme 2014 NEC, ainsi que les normes IEEE 1185, ICEA S-75-381, ICEA S-66-524 et ICEA S-68-516.

Type de câble
Le rayon de courbe minimal en tant que multiple du diamètre global du câble
Câbles à conducteur simple ou multiple sans blindage métallique, >1 000 V Huit fois le diamètre global du câble1
Câbles à conducteur simple avec blindage,
>1 000 V
12 fois le diamètre global du câble1
Les câbles à plusieurs conducteurs individuellement blindés >1 000 V 12 fois le diamètre du conducteur individuel ou sept fois le diamètre global du câble, selon lequel est le plus élevé1
Câbles portatifs (miniers) Six fois pour les câbles évalués à 5000 volts ou moins, huit fois pour les câbles évalués à plus de 5 000 volt2
Blindage verrouillé ou gaine annelée
Câbles (type MC)
Sept fois le diamètre global du câble3

1 Article 300,34 2014 NEC Rayon de courbe du conducteur

2 ICEA S-75-381 Câbles portatifs et d'alimentation pour utilisation minière ou utilisations similaires

3 Article 330,24 2014 NEC Rayon de courbe

Tableau 1  : Multiplicateurs de câbles pour le rayon de courbe minimal

Exemple de calculs de rayon de courbe minimal

Exemple  : Quel est le rayon de courbe minimal pour un câble 1/0, 5 kV, SHD-GC?

Réponse : SHD-GC est un câble minier blindé. Selon le Tableau 1, le rayon de courbe minimal se trouve à être six fois le diamètre global du câble. Dans le catalogue du produit, le diamètre global du câble est indiqué comme étant de 2,08 pouces. Si nous multiplions 2,08 pouces par six, nous obtenons 12,48 pouces. Le rayon de courbe minimal pour ce câble SHD-GC est d'environ 12,5 pouces. Ce câble peut être enroulé en toute sécurité autour d'un diamètre de 25 pouces.


 

WIRE wisdom