Qu'est-ce que le Li-Fi?
Clay Kobernick, directeur des relations stratégiques avec les fournisseurs chez Anixter, explique en quoi consiste la technologie Li-Fi et pourquoi ses adeptes pensent qu'il s'agit d'une technologie sans fil révolutionnaire. La technologie Li-Fi présente également certains inconvénients qui peuvent nuire à sa commercialisation à grande échelle.
Pour plus d'informations sur le Li-Fi, lisez notre TECHbrief comparant les protocoles de communication sans fil.
Transcription : Qu'est-ce que le Li-Fi?
Bonjour, je m'appelle Clay Kobernick.
Il existe de nombreux protocoles sans fil sur le marché, chacun doté de spécifications uniques qui les rendent adaptés à différentes applications. Le Li-Fi est un protocole dont vous avez peut-être entendu parler dans les médias. Son inventeur, Harald Haas, a décrit le Li-Fi comme une technologie de cinquième génération qui transforme les paradigmes.
Le Li-Fi est une forme de communication lumineuse visuelle qui utilise les ondes lumineuses des ampoules DEL pour la communication sans fil à haute vitesse. Les adeptes du Li-Fi sont enthousiastes à propos du potentiel de la technologie pour plusieurs raisons :
- Sa bande passante, qui comprend le spectre infrarouge et le spectre de lumière visible, est environ 2600 fois plus grande que le spectre de fréquences radio utilisé par le Wi-Fi.
- Il offre environ 100 fois la densité de données d'une connexion Wi-Fi.
- Ses vitesses de transmission vont de 1 Gbps pour une DEL commerciale avec un filtre bleu jusqu'à 5 Gbps pour les DEL à mode RVB. Des vitesses significativement plus élevées ont été atteintes avec des micro DEL et un éclairage à base de laser.
- Il présente également moins de problèmes d'interférence que la radiofréquence. Cela le rend idéal pour les environnements denses où le Wi-Fi peut être insuffisant, par exemple dans les avions, les automobiles, les applications sous-marines, les hôpitaux et les bâtiments où les machines ou les autres appareils à radiofréquence peuvent interférer avec la couverture.
- Le Li-Fi est également plus sécuritaire pour le transfert de données que le Wi-Fi, car les pirates ne peuvent pas y accéder à moins qu'ils ne se trouvent dans la zone d'éclairage de l'émetteur-ampoule.
Ce dernier point met en évidence l'un des principaux inconvénients du Li-Fi, qui est sa courte portée par rapport au Wi-Fi. Bien que la lumière du transmetteur n'ait pas besoin d'être visible à l'œil nu ou directement visible pour fonctionner, le Li-Fi ne peut pas pénétrer dans les matériaux solides, de sorte que les murs l'obstruent.
Idéalement, un réseau Li-Fi dans un bâtiment consisterait en plusieurs ampoules-émetteurs, de sorte qu'un utilisateur mobile puisse bénéficier d'une couverture sans fil fluide lorsqu'il se déplace entre la zone d'illumination de chaque ampoule DEL.
Le Li-Fi pourrait être considéré comme une technologie complémentaire à la radiofréquence. Dans le cadre d'un réseau hybride, le Li-Fi pourrait améliorer l'équilibrage de la charge, améliorant ainsi l'expérience utilisateur à mesure que le trafic et la densité sans fil augmentent.
Actuellement, le Li-Fi est loin d'être commercialisé à grande échelle, mais il possède un potentiel intéressant pour plusieurs applications liées à l'Internet des objets dans de nombreux secteurs, notamment l'aérospatiale, l'éducation, l'électronique grand public, la santé, la distribution, la sécurité et les transports.
Pour en savoir plus sur ce protocole et sur d'autres protocoles sans fil, lisez notre document TECHbrief à ce sujet et parlez à votre représentant local Anixter.