Samantha Koch, ingénieure applications fils et câbles d'Anixter, nous explique comment calculer le remplissage des conduits.
Comment calculer le remplissage des gaines
Transcription de la vidéo sur comment calculer le remplissage des conduits
Bonjour. Je suis Samantha Koch et je travaille comme ingénieure applications au service Fils et câbles chez Anixter.
Aujourd'hui, nous allons évoquer les conduits, et plus particulièrement comment calculer le remplissage des conduits. Nous avons donc avec nous aujourd'hui deux câbles différents. Nous avons un VFD (variateur électronique de vitesse) et un câble pour chemin de câbles. Nous allons également partir du principe que nous avons une gaine TEM (tube électrique métallique) de type 2.
Ce que nous allons voir, c'est si ces deux câbles peuvent passer dans ce conduit. Il y a trois choses différentes à considérer lorsque l'on calcule le remplissage d'un conduit :
1. Le nombre de conducteurs
2. La surface transversale totale
3. La norme 2011 du National Electrical Code (NEC)
La variable la plus importante lorsque vous sélectionnez votre conduit, c'est le nombre de conducteurs à installer. Nous devons prendre en compte le nombre de conducteurs à installer dès maintenant, mais aussi laisser un peu de jeu pour les futures installations.
Le diagramme montre des conducteurs/câbles dans un conduit, par groupes d'un, deux, trois et quatre. Le NEC 2011, chapitre 9, tableau 1, indique la capacité maximale.
Comme vous pouvez le voir, le remplissage minimal compte deux conducteurs. En regardant de nouveau le diagramme, on voit que c'est parce que les deux conducteurs ou câbles forment un ovale plutôt qu'un cercle.
Selon le NEC, chapitre 9, note 9, un multiconducteur ou un cordon flexible contenant deux conducteurs ou plus doit être considéré comme un conducteur solide pour le calcul du remplissage de gaine.
Par conséquent, si on regarde notre VFD, on peut voir que nous avons en fait quatre conducteurs; toutefois, le système les considère comme un seul conducteur. Il en va de même pour le câble pour chemin de câbles. Nous avons donc un total de deux conducteurs pour ce calcul.
Ensuite, nous devons calculer la surface transversale totale. Pour cela, il faut utiliser la formule :
A = piD2 ou A = 0,79D2
4
Le VFD a un diamètre ajouté de 0,65 pouces et le câble pour chemin de câbles un diamètre de 0,44 pouces. En les insérant dans l'équation, nous avons une surface transversale totale de 0,15 pouces pour le câble pour chemin de câbles et de 0,33 pouces pour le VFD.
Câble 1 - VFD
A = 0,79D^2
A = 0,79(0,65)^2
A= 0,33^2
Câble 2 - CC
A = 0,79D^2
A = 0,79(0,44)^2
A= 0,156^2
En les additionnant, nous obtenons une surface transversale totale de 0,48.
A = 0,33 + 156
A = 0,48 po^2
Passons ensuite aux normes NEC. En examinant le NEC 2011, chapitre 9, tableau 4, nous voyons qu'il y a de nombreux conduits et de nombreuses capacités de conduits. Vous devez choisir le matériau de votre conduit, qui dans notre cas est un TEM (tube électrique métallique). En regardant le tableau TEM, nous voyons que notre grosseur nominale est de deux. Examinons ensuite la capacité maximale de remplissage, qui est de 31 % en utilisant deux conducteurs. Le NEC exige moins de 1,04 pouce; la valeur que nous avons calculée est de 0,48 pouce, ce qui est inférieur à 1,04 pouce; par conséquent, il est adapté pour cette application.
Cependant, si votre valeur est plus importante que celle de la norme NEC 2011, il faut sélectionner un autre matériau ou une autre taille de conduit. Lorsque l'on calcule le remplissage de conduits, tous les câbles installés ne sont pas complètement circulaires. Parfois, certains sont elliptiques. Lorsque c'est le cas, utilisez l'ellipse comme diamètre extérieur dans l'équation précédente.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur le calcul du remplissage de conduits. J'espère que vous avez passé un bon moment. À bientôt !