L’évolution du câblage répond aux demandes technologiques croissantes

Comprendre l’importance d’une infrastructure de qualité utilitaire pour les bâtiments commerciaux

Matt Powers Headshot

Pouvoirs de Matt
vice-président
Technologie mondiale
et services à l'
| WESCO Anixter

Ville avec l’image d’en-tête des lumières de câble

La transformation des bâtiments commerciaux

Les bâtiments commerciaux sont en première ligne de l’évolution rapide de la technologie. L’arrivée imminente de la 5G et de la les quelque 30 milliards d’appareils connectés que l’Internet des objets (IoT) permettra au cours des prochaines années, ainsi que les innovations et inventions actuellement inconnues qui poseront des exigences supplémentaires sur la bande passante, sont autant de moteurs de transformation dans les bâtiments et les entreprises.

Un autre changement qui impose des exigences supplémentaires à la construction de réseaux est le passage de la « sécurité des bâtiments » à la « sécurité des bâtiments ». Ce changement subtil mais important se produit car les entreprises doivent non seulement englober les systèmes de sécurité physique traditionnels, y compris le matériel de verrouillage des portes, le contrôle d’accès, les alarmes et la surveillance vidéo, mais doivent également mettre en œuvre et gérer des systèmes de surveillance de la santé et de la sécurité tels que les contrôles de température, les mesures de distanciation sociale et les taux d’occupation des chambres. Étant fait que les nouvelles technologies sont fréquemment introduites, il est urgent non seulement de répondre aux exigences nouvelles et existantes, mais aussi de planifier la façon de soutenir les nouveaux systèmes à l’avenir.

Avec une transformation aussi rapide, une couche d’infrastructure avancée est essentielle pour permettre la connectivité pour les technologies en évolution et nouvelles, ainsi que pour offrir une flexibilité pour les éléments futurs que nous ne connaissons pas encore.

L’essence de la connectivité transparente pour l’automatisation et les contrôles des bâtiments, et la convergence des applications informatiques et OT sur une plate-forme commune, est de considérer les communications de données comme un utilitaire - The Fourth Utility. Ce n’est pas un concept nouveau, il existe depuis au moins 15 ans, mais considérer l’information comme un utilitaire n’a jamais été aussi pertinent. Dans le passé, certains ont affirmé que divers services ou produits sont le quatrième utilitaire, tandis que d’autres disent que le quatrième utilitaire englobe l’ensemble de l’infrastructure du réseau.

En réalité, c’est un concept; une approche de la transformation numérique qui aidera à relever les défis et les objectifs commerciaux essentiels. Il met en évidence la réalité qu’aujourd’hui, les renseignements et les informations recueillis à partir d’appareils connectés sont maintenant aussi importants que le gaz, l’eau et l’électricité.

Les points de convergence pour ces appareils connectés se trouvent dans les bâtiments commerciaux. La convergence n’est pas nouvelle - ce qui a commencé comme un réseau unique pour prendre en charge la voix et les données s’est développé pour prendre en charge d’autres systèmes tels que la vidéosurveillance et le contrôle d’accès. Et maintenant, la quantité de technologie connectée dans un bâtiment impose de nouvelles exigences à l’infrastructure pour prendre en charge des niveaux plus élevés de performance et de fiabilité. Les villes intelligentes ne peuvent pas évoluer si les bâtiments qu’elles contiennent ne sont pas compatibles avec les systèmes intelligents. Les appareils intelligents, l’automatisation et les contrôles ont besoin d’une infrastructure pour les soutenir et le cœur de la croissance technologique se trouve dans les bâtiments eux-mêmes.

Et si les prévisions sont correctes, le nombre de bâtiments dans le monde doublera d’ici 2060. Qu’il s’agit de campus construits pour éduquer les générations futures ou d’installations qui s’occupent des générations plus âgées, la technologie a déclenché une révolution des bâtiments intelligents pour améliorer notre utilisation de ces espaces, les rendant plus productifs, flexibles et efficaces. Mais connecter le quatrième utilitaire n’est pas tout à fait la même chose que l’eau ou le gaz. Les technologies forcent les exploitants de bâtiments à changer leur façon de penser la gestion des bâtiments et nécessitent de mettre davantage l’accent sur l’atténuation des cybermenaces. Le succès dépend de l’exploitation des progrès de la convergence et de la gestion de plusieurs systèmes avec une infrastructure de câblage qui peut combler les écarts entre les technologies de l’information et les technologies opérationnelles.

Cela peut sembler une corrélation peu probable, mais l’avenir de la connectivité et de la convergence des bâtiments commerciaux dépendra du câble de données choisi lors de la construction du bâtiment. Non seulement cela affectera-t-il considérablement la croissance et la convergence de la technologie, mais cela peut avoir un impact :

  • espace utilisable
  • les coûts de construction
  • frais d’exploitation

 

Faire face aux défis de la technologie de sécurité

La sécurité repose sur l’infrastructure pour plus que les besoins de contrôle d’accès et de surveillance. La santé, la sécurité et le bien-être faisant partie des priorités, les entreprises élargissent la façon dont elles utilisent les outils et les ressources d’infrastructure existants pour répondre à ces besoins élargis. Un exemple est l’utilisation de caméras réseau et de compteurs d’occupation pour mesurer avec précision les niveaux d’occupation en temps réel afin de mieux permettre la distanciation sociale. Les caméras peuvent également être utilisées pour l’imagerie thermique et la détection d’EPI, ce qui en fait essentiellement des capteurs IoT. Que vous souhaitiez identifier les tendances des visiteurs et les heures de pointe des visiteurs ou comparer les performances entre différents emplacements, la prise de décision éclairée par les données peut aider à planifier les opérations en fonction des niveaux d’occupation.

Les entreprises adaptent également la surveillance de la sécurité dans les bâtiments. Les exigences de surveillance d’un bâtiment commercial rempli de personnes pour des problèmes de santé et de sécurité sont très différentes de celles d’un bâtiment avec occupation faible ou nulle en raison de protocoles de travail hybrides ou hors site. La possibilité de cambriolages, de dommages environnementaux et de vandalisme nécessite la surveillance des zones évacuées qui peuvent avoir peu ou pas de sécurité.

Ces changements et adaptations, de la sécurité sanitaire aux exigences de surveillance, font partie de la migration IP globale où la vidéosurveillance, le contrôle d’accès, l’incendie, la détection d’intrusion et les communications de données sont intégrés et alignés sur un seul réseau. À titre d’exemple, un système d’intrusion de bâtiment commercial peut à lui seul avoir des dizaines de capteurs de sécurité sur les portes et les fenêtres jusqu’au toit. Ajoutez le contrôle et les communications à la sécurité du périmètre - cela crée un flot de technologies qui fusionnent sur un système surtaxé.

Pour soutenir cette convergence de réseau et les suivantes, un bâtiment dépend d’une nouvelle approche pour la couche d’infrastructure qui prendra en charge les sous-systèmes, les technologies et les applications.

 

La nécessité d’une infrastructure de qualité utilitaire

Infographie sur l’infrastructure de qualité utilitaire

Une couche d’infrastructure avancée qui prend en charge la connectivité transparente, l’automatisation et le contrôle des bâtiments, ainsi que la convergence des applications informatiques et OT sur une plate-forme commune est essentielle pour suivre le rythme de l’évolution de la technologie des bâtiments.

Comme nous l’avons mentionné, le choix du câblage a un impact immédiat et à long terme en termes d’espace et de coûts, mais il a également un impact sur la capacité des propriétaires et des exploitants de bâtiments à répondre aux demandes actuelles et futures. La nécessité d’une couche d’infrastructure qui prendra en charge un cycle de vie OT devrait également prendre en charge un cycle de vie informatique plus long.

L’infrastructure de câblage peut être conçue en valeur pour réduire les coûts, mais cette approche ne soutiendra pas nécessairement l’évolution de la technologie du bâtiment et fournira les performances et la fiabilité attendues dans un quatrième utilitaire.  

Pour optimiser votre retour sur investissement, votre organisation aura besoin d’une couche d’infrastructure qui peut améliorer les performances du réseau, prendre en charge la fourniture d’énergie optimisée et réduire les vulnérabilités de sécurité.

d’infrastructure de qualité utilitaire (UTG) de WESCO | Anixter est une plate-forme technologique, un programme d’assurance et une approche de conception qui prend en charge tout le nécessaire pour plusieurs sous-systèmes et applications technologiques sur une plate-forme commune. L’UTG se compose d’un système de câblage structuré prêt à l’emploi, d’une alimentation avancée et d’une protection améliorée de la cybersécurité, permettant l’évolution intelligente des bâtiments ainsi que l’alignement de l’infrastructure de câbles sur le cycle de vie du bâtiment.

Infographie illustrant les modes de vie ot et it

Convergence des tronçons et distance étendue

Infographie de l’architecture de référence UTG

Le câble UTG est testé et certifié par les laboratoires du souscripteur et vérifié par un tiers pour aller beaucoup plus loin que le câble UTP standard. La limite de distance des câbles de qualité de base nécessite la construction de placards de câblage tous les 100 mètres pour permettre une couverture complète dans un bâtiment commercial. L’un des avantages immédiats de l’UTG est qu’il réduit le nombre de salles de télécommunications requises, ce qui pourrait donner aux installations plus d’espace utilisable et éliminer le coût de construction de ces salles.

Le câble UTG peut transporter à la fois des données et de l’alimentation jusqu’à 150 mètres ou 492 pieds, soit 164 pieds supplémentaires au-delà des normes. Alimenter plus d’appareils avec une infrastructure supérieure signifie moins de sous-systèmes disparates, moins de transactions sur site et des builds plus rapides. Cela réduit les coûts et permet aux équipes de se distancier socialement plus facilement pendant le processus de construction.

Surmonter les défis mondiaux

Les niveaux de complexité inhérents aux déploiements mondiaux proviennent du fait que diverses parties prenantes travaillent dans plusieurs langues et devises dans de nombreux pays, régions, continents et fuseaux horaires. Essayer de coordonner les échéances des projets avec les douanes et la logistique locales peut être difficile, long et coûteux.

UTG est disponible dans le monde entier, vous aidant à définir des normes d’infrastructure d’entreprise qui permettront aux capacités des systèmes de vos organisations de manière cohérente dans le monde entier en :

  • Installation d’une infrastructure prête pour l’avenir dans toutes les installations.
  • Fournir des performances et une interopérabilité garanties tout en simplifiant la sélection et la conception des médias.
  • Tirer parti d’un réseau mondial d’intégrateurs certifiés UTG dans plus de 50 pays.

 

L’avenir des bâtiments commerciaux

À mesure que la technologie continue d’évoluer, les exigences croissantes qu’elle impose à votre réseau signifient que votre infrastructure doit être prête à l’avenir pour éviter des mises à niveau coûteuses d’extraction et de remplacement. Si vous affichez des informations en tant que quatrième utilitaire, vous devez créer une infrastructure qui le prend en charge. UTG utilise une approche fourth utility en créant une plate-forme commune qui peut prendre en charge plusieurs sous-systèmes avec connectivité, puissance et sécurité tout en s’alignant mieux sur le cycle de vie à long terme des bâtiments. C’est quelque chose que le câble de qualité de produit ne peut pas atteindre.

Le câble de qualité produit conforme minimum est limité par la distance. UTG s’appuie sur une architecture basée sur des normes pour permettre une connexion directe et une distance étendue pour les données et la vidéo avec puissance. Les avantages de la distance étendue vous permettent de prendre en charge plus d’appareils dans une plus grande zone avec moins de salles de télécommunications, afin que vous puissiez utiliser votre espace de vente au détail ou de bureau plus efficacement tout en réduisant votre temps de construction et vos coûts. UTG fournit également une optimisation de la puissance pour aider les organisations à améliorer l’efficacité énergétique en utilisant PoE pour réduire les charges de bouchon de construction.

Le choix du câblage de l’infrastructure a vraiment des impacts immédiats, à court et à long terme importants. L’infrastructure de qualité utilitaire simplifie la conception globale, permet plus d’espace utilisable, réduit les coûts de construction et fournit un futur bâtiment commercial prêt.

 

Où en savoir plus sur les solutions UTG

Icône UTG

 

Le choix du câblage d’infrastructure a vraiment un impact aujourd’hui et demain. UTG est une plate-forme technologique, un programme d’assurance et une approche de conception pour une infrastructure prête pour l’avenir.


 

Cet article a été initialement publié par SecurityInfoWatch.com le 9 juin 2021.  Réimprimé avec la permission de l’éditeur.

 

À propos de l’auteur

Matt Powers est vice-président de la stratégie et des services technologiques mondiaux chez WESCO | Anixter. Il dirige une équipe de services de support technologique de plus de 70 ingénieurs mondiaux qui s’associent à des équipes internationales spécialisées dans la prise en charge d’applications client complexes. Il guide également la stratégie technologique commerciale de l’entreprise avec une équipe d’experts en innovation pour évaluer et tester les technologies transformationnelles telles que l’IoT, la 5G, l’Edge Computing, l’analyse et la cybersécurité. En 2014, Matt a été reconnu comme l’une des 40 personnes les plus influentes de l’industrie de la sécurité par IFSEC Global.